Etat
Description
La page IFE .
affiche l'état de communication du serveurTandis que vous parcourez les vues de données temps réel, le serveur IFE vérifie automatiquement les communications (toutes les 15 minutes par défaut). Cette procédure vérifie le bon fonctionnement des communications de tous les dispositifs configurés sur le serveur IFE et essaie de rétablir la communication avec tout dispositif signalé hors service pendant la session de navigateur.
Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres de la page Diagnostics.
Accès à la page STATUS
Pour afficher la page
, cliquez sur .Paramètres d'état
Data |
Description |
---|---|
|
Nom des dispositifs connectés au serveur IFE . |
|
Type des dispositifs connectés au serveur IFE . |
|
Affiche le type de connexion :
|
|
Etat de la communication :
|