7PT02-0421-03

Telas de estado

Resumo

A tela padrão mostra a tela de resumo. Essa tela exibe canais não comissionados, canais comissionados e o estado da isolação dos canais comissionados.

Veja a seguir um exemplo de todos os 12 canais comissionados:

Veja a seguir um exemplo de 12 canais comissionados e 3 canais (números: 2, 6 e 10) exibindo o alarme de isolação:

Veja a seguir um exemplo de 12 canais comissionados e 3 canais (números: 2, 6 e 10) exibindo o alarme de isolação reconhecido:

Medição da resistência (R) da isolação

O dispositivo exibe a medição da resistência da isolação de cada canal individual. Veja a seguir um exemplo de medição do canal 4:

Medição da impedância (Z)

O dispositivo exibe a medição da impedância de cada canal individual. Veja a seguir um exemplo de medição do canal 4:

Alarme de isolação detectado: falha de isolação

O dispositivo exibe a tela de falha de isolação quando o valor de isolação fica abaixo do limiar do alarme de isolação. Veja a seguir um exemplo de alarme de isolação do canal 4:

Há dois possíveis cenários:

  • Reconhecer o alarme de isolação pressionando o botão .

  • Se você não reconhecer o alarme de isolação e a isolação do sistema retornar um valor acima do limiar do alarme de isolação, a tela exibirá falha transitória:

Alarme de isolação reconhecido

Essa tela é exibida quando você reconhece o alarme de isolação. Veja a seguir um exemplo de alarme de isolação reconhecido do canal 4:

Falha transitória

Essa tela é exibida quando uma falha transitória ocorre. Veja a seguir um exemplo de alarme transitório do canal 4:

Reconheça a falha transitória pressionando o botão .

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.