7PT02-0421-03

Limiares do alarme de isolação(Alarme de isol.)

É possível definir o valor de limiar de acordo com o nível de isolação do aplicativo que você monitora.

Os valores permitidos para esse parâmetro são de 0,2 kΩ a 200 kΩ. O valor padrão é 10 kΩ. Esse valor pode ser definido para 12 canais individualmente ou em conjunto.

Quando o dispositivo é ligado, ele recupera os últimos valores de limiar do alarme de isolação gravados.

Um alarme de isolação é zerado quando o nível de isolação atinge 20% acima do limiar.

QR code for this page

Isto foi útil?