Parameteränderung über das Display
Weitere Informationen zur Strukturierung der Menüs finden Sie unter Gerätemenü.
Um den Wert eines Parameters zu ändern, verwenden Sie eine der beiden folgenden Methoden:
-
Wählen Sie ein Element (Wert und Einheit) aus einer Liste aus.
-
Ändern Sie einen numerischen Wert Ziffer für Ziffer und Zeichenwert für Zeichenwert.
Bei den folgenden Parametern kann der numerische Wert geändert werden:
-
Datum
-
Uhrzeit
-
Kennwort
-
Modbus-Adresse
-
Ringkernwandler-Drehungen
Für den Parameter Kanalname kann der Zeichenwert geändert werden.
Wert aus einer Liste auswählen
Wenn
Sie einen Wert aus einer Liste auswählen wollen, verwenden Sie
die Aufwärts- und Abwärts-Menütasten, um durch die
Parameterwerte zu scrollen, bis Sie den gewünschten Wert gefunden
haben. Drücken Sie anschließend auf , um den neuen Parameterwert zu bestätigen.
Numerischen Wert ändern
Der numerische Wert eines Parameters besteht aus Ziffern. Standardmäßig ist die Ziffer ganz rechts ausgewählt. Um einen numerischen Wert zu ändern, verwenden Sie die Menütasten folgendermaßen:
Zeichenwert ändern
Der Zeichenwert eines Parameters besteht aus Zeichen. Standardmäßig ist das Zeichen ganz links ausgewählt. Um einen Zeichenwert zu ändern, verwenden Sie die Menütasten folgendermaßen:
Parameter speichern
Wenn Sie den geänderten Parameter bestätigt haben, gibt es zwei Möglichkeiten:
-
Wenn der Parameter korrekt gespeichert wurde, zeigt der Bildschirm Gespeichert an und kehrt dann zur vorherigen Anzeige zurück.
-
Wenn der Parameter nicht korrekt gespeichert wurde, zeigt der Bildschirm Fehler an und der Bearbeitungsbildschirm bleibt aktiv. Ein Wert wird als außerhalb des gültigen Bereichs liegend betrachtet, wenn er als unzulässig klassifiziert wird oder wenn es mehrere voneinander abhängige Parameter gibt.
Eintrag abbrechen
Um den aktuellen Parametereintrag abzubrechen, drücken Sie auf die Taste Esc. Der vorherige Bildschirm wird angezeigt.