Bildschirm „Tendenz“
Nachstehend ein Beispiel für die Tendenzseite „Letzter Tag“:
1 | Die Nummer des Kanals, dessen Tendenzinformationen angezeigt werden |
2 | Aufwärts- und Abwärtspfeile: Zur Anzeige der Tendenzen von anderen Kanälen |
3 | Gemessener Wert des Isolationswiderstands |
4 | Rechtspfeil: Zur Anzeige der Tendenzseiten. Diese Seiten umfassen „Letzte Stunde“, „Letzter Tag“, „Letzte Woche“, „Letzter Monat“ und „Letztes Jahr“. |
5 | Vorhandener Isolationsalarm-Ansprechwert |
6 | Vertikale gepunktete Linie: Zeigt eine Spannungsunterbrechung an (von unbestimmter Dauer) |
7 | Rechteckiger Bereich: Zeigt an, dass die Kanäle nicht in Betrieb genommen wurden |
Bei den folgenden Bedingungen wird der gemessene Wert des Isolationswiderstands als 250 kΩ dargestellt:
-
Ringkernwandler-Trennung
-
Peilsignal nicht verfügbar