Tela de tendência
Veja a seguir um exemplo da página de tendência Últ. dia:
1 | Número do canal, cujas informações de tendência são exibidas |
2 | Setas para cima e para baixo: Para exibir as tendências de outros canais |
3 | Valor medido da resistência da isolação |
4 | Seta para a direita: Para exibir as páginas de tendência. As páginas são Últ. hora, Últ. dia, Últ. semana, Últ. mês e Últ. ano. |
5 | Valor existente do limiar do alarme de isolação |
6 | Linha pontilhada vertical: indica uma interrupção de energia (duração indefinida) |
7 | Área quadriculada: indica que os canais não estão comissionados |
Durante as seguintes condições, o valor medido da resistência da isolação é plotado como 250 kΩ:
-
Desconexão do toroide
-
Sinal de localização indisponível