Pantalla Tendencias
El siguiente es un ejemplo de la página de tendencias Últ. día:
1 | Número del canal cuya información de tendencias se muestra |
2 | Flechas arriba y abajo: Para visualizar las tendencias de otros canales |
3 | Valor de resistencia de aislamiento medido |
4 | Flecha derecha: Para visualizar las páginas de tendencias. Las páginas Últ. hora, Últ. día:, Últ. semana, Últ. mes y Últ. año |
5 | Valor existente del umbral de alarma de aislamiento. |
6 | Línea vertical punteada: indica una interrupción de potencia (de duración indefinida) |
7 | Zona con recuadro: indica los canales que no se han puesto en marcha |
El valor de resistencia de aislamiento medido se representa como 250 kΩ en las siguientes condiciones:
-
Desconexión de transformador toroidal
-
Señal de localización no disponible