EIO0000004348_00

Contenu de l'emballage

Vérifiez que tous les éléments mentionnés sont présents dans votre emballage.

NOTE: Ce produit a été emballé avec soin, une attention particulière ayant été portée à la qualité. Si toutefois vous constatez que des éléments sont endommagés ou manquants, contactez immédiatement votre distributeur local.
  1. FP6000 Series : 1

  2. Joint d'installation : 1 (fixé sur le produit)

  3. Fixations d'installation (fixées sur le produit) :

    • 4 pièces (pour HMIFP6600TMD, HMIFP6500WCD et HMIFP6600WCD)

    • 8 pièces (pour HMIFP6700TMD, HMIFP6700WCD, HMIFP6800WCD et HMIFP6900WCD)

  4. Connecteur d'alimentation CC : 1

  5. Pince USB (Type B) : 1 ensemble (1 support, 2 vis et 1 attache)

Révision du produit et code QR pour le manuel

Pour connaître la version du produit (PV), consultez l'étiquette du produit.

Vous pouvez également vérifier le contenu de ce manuel à l'aide du code QR indiqué sur l'étiquette du produit. Confirmez l'endroit du code QR ci-dessous et consultez le manuel.

  1. Cette marque indique que vous pouvez consulter ce manuel à l'aide du code QR et que vous devez un fil de cuivre évalué pour une température de 75 °C (167 °F) ou supérieure. Consultez Câblage de l'alimentation.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.