EIO0000004350_00

Procedimiento de desmontaje

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. Este producto está diseñado para utilizar 24 Vcc. Siempre debe comprobar si el dispositivo recibe alimentación CC antes de aplicarle corriente.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS PERSONALES
No deje que este producto se caiga cuando lo saque del panel.
  • Manténgalo en su lugar después de quitar los sujetadores.
  • Use las dos manos.
  • Tenga cuidado de no lastimarse los dedos cuando presione el seguro anticaída.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
  • Mantenga este producto estabilizado en el corte del panel cuando instale o quite los tornillos de sujeción.
  • Saque este producto mientras presiona el seguro anticaída o bien asegúrese de que dicho seguro no toque el panel.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Utilice un destornillador para aflojar los tornillos gradualmente (girar en sentido horario) de las piezas de sujeción (superior, inferior, izquierdo y derecho), alternando de manera diagonal entre los tornillos hasta que estén todos bien sueltos.
    NOTA: Para ver el número de piezas de sujeción en su modelo, consulte en N.º de piezas de sujeción en el paso 4 del Procedimiento de instalación.
    1. Parte posterior

  2. Mientras presiona el seguro anticaída en la parte superior de este producto, quite este producto del panel lentamente.
    1. Seguro anticaída

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.