EIO0000004350_00

Conexión del cable de alimentación de CC

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte la alimentación antes de cablear los terminales de alimentación de este producto.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. Este producto está diseñado para utilizar 24 Vcc. Siempre debe comprobar si el dispositivo recibe alimentación CC antes de aplicarle corriente.
  • Puesto que este producto no está equipado con un interruptor de alimentación, asegúrese de conectar uno a la fuente de alimentación.
  • Asegúrese de conectar el terminal FG de este producto a tierra.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA:
  • Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma a tierra del bastidor) se conectan dentro de este producto.

  • Cuando conecte el terminal FG, asegúrese de que el cable esté conectado a tierra. Si no conecta este producto a tierra, puede provocar un exceso de interferencia electromagnética (EMI).

Conector de alimentación de CC: Bloques de terminales de resortes

Conexión Cable
+ 24 Vcc
- 0 Vcc
FG Conexión del terminal con puesta a tierra al chasis del panel.

Conexión del cable de alimentación CC

  1. Confirme que el cable de alimentación no está conectado a la fuente de alimentación.
  2. Asegúrese de engarzar correctamente el terminal de pines al extremo de cada uno de los hilos del cable de alimentación.
  3. Presione el botón de apertura usando un pequeño destornillador plano para abrir el agujero deseado.
  4. Introduzca cada uno de los hilos del cable de alimentación en el agujero correspondiente. Suelte el botón de apertura para sujetar el hilo en el lugar.
    NOTA:
    • Cuando use un cable trenzado, asegúrese de que no haga cortocircuito con cables adyacentes.

    • Cuando realice la conexión con hilos trenzados, no suelde dichos hilos.

    • Si el cable no se inserta de manera correcta en el terminal FG, es posible que la función táctil no responda normalmente.

    1. Cable de alimentación

    2. Botón de apertura

    3. Tornillo

  5. Después de introducir los tres hilos del cable de alimentación, introduzca el conector de alimentación de CC en el conector de alimentación de este producto.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.