EIO0000004348_00

Préparation du cordon d'alimentation CC

  • Assurez-vous que le fil de terre soit du même calibre ou supérieur par rapport aux fils d'alimentation.

  • N'utilisez pas des fils en aluminium pour le cordon d'alimentation.

  • Pour éviter la possibilité d'un court-circuit de borne, utilisez une borne à broche équipée d'une gaine isolante.

  • Si les extrémités de chaque fil ne sont pas torsadées correctement, les fils peuvent créer un court circuit.

  • Le type de conducteur est un fil rigide ou toronné.

  • Utilisez un fil de cuivre classé pour une température de 75 °C (167 °F) ou supérieure.

  • Utilisez le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) et le circuit LIM (Limited Energy) pour l'entrée CC.

Section transversale recommandée 0,75...3,5 mm2 (18...12 AWG)*1
Type de conducteur Fil massif ou multibrin*2
Longueur du conducteur

*1 Puisqu'un niveau élevé de courant passe dans le modèle CC, il est recommandé d'utiliser des fils épais pour minimiser les chutes de tension en raison du câblage.

*2 Lors de l'utilisation de multibrins, confirmez le niveau de courant pris en charge par le fil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.