EIO0000004350_00

Preparación del cable de alimentación CC

  • Asegúrese de que el cable de tierra sea del mismo calibre que los cables de alimentación o mayor.

  • No utilice alambres de aluminio en el cable de alimentación.

  • Para evitar la posibilidad de un cortocircuito en el terminal, use un borne con una manga aislante.

  • Si los extremos de los alambres individuales no están trenzados correctamente, pueden producir un cortocircuito.

  • El tipo de conductor es un cable sólido o trenzado.

  • Utilice alambre de cobre clasificado para 75 °C (167 °F) o superior.

  • Use el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) y un circuito LIM (Limited Energy) para la entrada de CC.

Sección recomendada 0,75...3,5 mm2 (18...12 AWG)*1
Tipo de conductor Hilo rígido o trenzado*2
Longitud del conductor

*1 Dado el alto nivel de corriente eléctrica que fluye en e modelo de CC, se recomienda utilizar cables gruesos para minimizar las caídas de tensión como resultado del cableado.

*2 Cuando use hilos trenzados, compruebe la corriente eléctrica admitida por el hilo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.