DOCA0110FR-07

Paramètres Ethernet avancés

Configuration des paramètres Ethernet avancés

Cette page permet de configurer les paramètres Ethernet avancés.

AVIS
Seul le personnel qualifié est habilité à modifier les paramètres Ethernet avancés de la passerelle Link150. Vous devez avoir lu et compris les paramètres Ethernet avancés avant d'entreprendre ces modifications.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus Link150, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2

Dans le sous-menu Communication du menu Paramètres, cliquez sur Configuration Ethernet avancée.

Affiche les paramètres de configuration Ethernet avancés.

3

Configurez les paramètres Ethernet avancés, puis cliquez sur Appliquer les modifications.

Met à jour les paramètres Link150 Ethernet et TCP/IP.

NOTE: pour rétablir les paramètres Ethernet avancés par défaut, cliquez sur le bouton Valeurs par défaut.

Liste des paramètres Ethernet avancés du Link150

Option

Description

Réglages

Durée de Vie

Indique le nombre de routeurs par lesquels un paquet TCP peut transiter.

1 à 255 (sauts)

60 sauts (réglage d'usine)

Activer TCP persistant

Permet d'activer ou de désactiver les transmissions persistantes TCP. Lorsque cette option est désactivée, les paquets persistants ne sont pas envoyés et la connexion reste ouverte jusqu'à sa fermeture.

  • Activé (réglage d'usine)

  • Désactivé

Heure

Temporisateur qui détecte à quel moment un dispositif connecté inactif devient indisponible suite à un événement tel qu'un redémarrage ou un arrêt.

1 à 65 000 s

30 s (réglage d'usine)

Délai d'attente du cache ARP

Permet de définir le délai de conservation des entrées du cache ARP (Address Resolution Protocol).

1 à 65 000 min

15 min (réglage d'usine)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.