DOCA0110FR-07

Configuration Ethernet (double port)

Description

Cette page permet de configurer les ports Ethernet.

Procédure de configuration des ports Ethernet

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus du Link150, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2

A partir du menu Paramètres, dans le sous-menu Communication, cliquez sur Configuration Ethernet (double port).

Affiche les options de configuration des ports Ethernet.

3

Sélectionnez un format de trame, une vitesse et un mode pour les ports Ethernet 1 et 2, ainsi qu'un niveau de protection.

Sélectionne les options de port Ethernet.

4

Cliquez sur Appliquer les modifications.

Met à jour les paramètres du port Ethernet de la passerelle Link150.

Ethernet

Paramètre

Description

Réglages

Adresse MAC

Adresse unique de contrôle d'accès de support de la passerelle Link150. L'adresse MAC est inscrite sur l'étiquette située sur le côté de la passerelle Link150.

-

Format de trame

Permet de sélectionner le format des données envoyées via une connexion Ethernet.

  • Ethernet II

  • 802.3

  • Auto (réglage d'usine)

Contrôle du port Ethernet 1

Paramètre

Description

Port 1 - Activer

Permet de désactiver le port Ethernet 1 s'il n'est pas utilisé. Cette option n'est pas disponible si le port Ethernet 2 est désactivé ou s'il y a des liaisons actives sur les deux ports.

Vitesse et mode

Permet de sélectionner différents modes et vitesses de transmission.

Dans le mode de négociation automatique, la passerelle Link150 négocie automatiquement la vitesse de la connexion Ethernet physique et le mode de transmission pour le port Ethernet 1.

Contrôle du port Ethernet 2

Paramètre

Description

Port 2 - Activer

Permet de désactiver le port Ethernet 2 s'il n'est pas utilisé. Cette option n'est pas disponible si le port Ethernet 1 est désactivé ou s'il y a des liaisons actives sur les deux ports.

Vitesse et mode

Permet de sélectionner différents modes et vitesses de transmission.

Dans le mode de négociation automatique, la passerelle Link150 négocie automatiquement la vitesse de la connexion Ethernet physique et le mode de transmission pour le port Ethernet 2.

Prévention d'avalanche de messages

Paramètre

Description

Réglages

Activer

Active la protection contre les avalanches de messages.

-

Niveau de protection

Définit le niveau de protection contre les avalanches de messages. La passerelle Link150 limite la quantité d'informations qu'elle diffuse ou rediffuse (en fonction de ce paramètre) afin de réduire les collisions ou le trafic sur le réseau.

NOTE: si le niveau change, vous êtes invité à redémarrer le dispositif pour appliquer les modifications.
  • Le plus élevé

  • Elevé

  • Moyen élevé

  • Moyen faible

  • Faible

  • Le plus faible

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.