Conditions d'enclenchement de la fonction ERMS
La fonction Réglages d'entretien pour la réduction d'énergie (ERMS) est disponible lorsque le module numérique Réglages d'entretien pour la réduction d'énergie a été acheté et installé sur l'unité de contrôle Micrologic X.
Principes de fonctionnement de la fonction Réglages d'entretien pour la réduction d'énergie (ERMS)
La fonction ERMS peut être enclenchée à l'aide de l'application MTZ Mobile App (avec protection par mot de passe) ou à l'aide d'un commutateur de sélection externe.
La fonction ERMS doit être désenclenchée via l'interface qui a servi à l'enclencher :
-
Fonction enclenchée sur un smartphone : le même smartphone doit être utilisé pour la désenclencher.
-
Fonction enclenchée à l'aide du commutateur ERMS externe raccordé au module ESM : le commutateur ERMS externe doit être utilisé pour la désenclencher.
-
Fonction enclenchée à la fois par un smartphone et par le commutateur ERMS : le même smartphone et le commutateur ERMS doivent être utilisés pour la désenclencher .
Pour plus d’informations, consultez le document - Micrologic X - Unité de contrôle - Guide d'exploitation (voir Documents connexes à consulter).
Enclenchement de la fonction ERMS
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE COUPURE D'ALIMENTATION
Confirmez que les paramètres de protection des réglages
d'entretien pour la réduction d'énergie (ERMS)
sont correctement configurés avant l’engagement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer une
interruption du service par coupure de courant.
|
Il existe différentes façons d'enclencher la fonction ERMS selon la configuration de l'appareil et ses accessoires :
|
Type |
Accessoires |
Action |
|---|---|---|
|
Via Masterpact MTZ Mobile App |
— |
Envoyez une commande depuis Masterpact MTZ Mobile App pour enclencher la fonction ERMS, via la communication sans fil Bluetooth ou via la connexion USB OTG. Cette action est protégée par un mot de passe. |
|
Via un commutateur de sélection externe raccordé au module ESM |
|
Tournez le commutateur de sélection externe jusqu'à la position Enclenché. |
Désengagement de la fonction Réglages d'entretien pour la réduction d'énergie (ERMS)
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
D'ARC ÉLECTRIQUE
Avant de désengager la fonction de paramètre
de réduction de consommation d'énergie (ERMS) :
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Un verrou numérique est établi entre un smartphone exécutant Masterpact MTZ Mobile App et l'unité de contrôle Micrologic X lorsque la fonction ERMS est enclenchée par ce smartphone. Ce verrou impose que la fonction ERMS soit désenclenchée à partir du smartphone utilisé pour l'enclencher.
La façon de désenclencher la fonction ERMS dépend de la façon dont elle a été enclenchée :
|
Type |
Accessoires |
Action |
|---|---|---|
|
Via Masterpact MTZ Mobile App |
— |
Désenclenchez la fonction ERMS sur le smartphone qui a servi à l'enclencher. |
|
Via un commutateur de sélection externe |
|
Tournez le commutateur de sélection externe jusqu'à la position Désenclenché. |
|
Via Masterpact MTZ Mobile App et un commutateur de sélection externe |
|
|
DANGER