0614IB1702

Mise en service des appareils Masterpact MTZ1

Présentation des appareils Masterpact MTZ

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou leur équivalent local.
  • Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
  • Sauf mention contraire dans les procédures de mise en service, toutes les opérations (inspection, test et maintenance préventive) doivent être effectuées avec l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires non alimentés.
  • Vérifiez que l'appareil et le châssis ne sont pas alimentés sur les bornes amont et aval.
  • Utilisez systématiquement un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires ne sont pas alimentés.
  • Installez des barrières de sécurité et une signalisation de danger.
  • Pendant les tests, il est strictement interdit à quiconque de toucher l'appareil, le châssis ou les conducteurs lorsqu'une tension est appliquée.
  • Avant de remettre l'appareil en marche, il est impératif de vérifier que tous les raccordements sont établis avec le couple de serrage correct, qu'aucun outil ou objet ne se trouve dans l'appareil, que tous les appareils, portes et caches de protection sont en place, et que l'appareil est hors tension (position "ouvert").
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Ce chapitre détaille la procédure de tests et de mise en service des appareils qui doit être mise en place avant que les appareils puissent être considérés comme prêts à l'emploi et branchés à une source d'alimentation.

L'ingénieur chargé de la procédure de mise en service doit être dûment qualifié et posséder l'expérience et la formation requises.

  • Les opérations décrites dans ce chapitre ne doivent être effectuées que par des électriciens qualifiés et disposant d'une expérience suffisante des circuits basse tension.
    Le personnel doit être au fait des risques que comporte le travail sur ou à proximité d'équipement basse tension. La procédure de mise en service ne doit être effectuée qu'après avoir lu l'intégralité des instructions qui suivent.

  • Certaines inspections ou procédures nécessitent de garder certaines parties du système sous tension, à des tensions dangereuses, tout au long de la procédure. Respectez tous les messages de sécurité (Danger, Avertissement, Attention) de ce chapitre et les instructions qui s'y rattachent.

  • Portez des équipements de protection individuelle, évaluez les dangers potentiels, et prenez les mesures de sécurité adéquates lors de la procédure décrite dans ce chapitre et par rapport aux instructions qui y sont détaillées.

Les conditions suivantes doivent être remplies avant de commencer la procédure de mise en service :

  • Appareil non branché sur un système électrique ou un système de contrôle.

  • Appareil débrochable en position Débroché.

  • Appareil non connecté au réseau de communication.

Les résultats de tous les tests, observations, réglages, ainsi que tous les commentaires appropriés doivent être consignés sur le formulaire adéquat.

Les tests doivent être menés, dans la mesure du possible, sans débrancher ni déplacer le câblage existant.

Etendue des dispositifs Masterpact MTZ

La procédure de mise en service concerne l'unité fonctionnelle intelligente (IMU) Masterpact MTZ, qui se compose des éléments suivants :

  • Disjoncteur Masterpact MTZ

  • Unité de contrôle Micrologic X

  • Modules ULP facultatifs :

    • Un module IFE, EIFE ou IFM Modbus SL (RTU)

    • Un ou deux modules d'E/S

Les informations associées à cette procédure doivent être lues en intégralité, et comprennent des schémas de principe spécifiques et les branchements et seuils de déclenchement des appareils concernés par ce document.

Equipement pour appareils Masterpact MTZ

Les tests détaillés dans la procédure de mise en service nécessitent l'équipement suivant :

  • Appareil de mesure de la résistance d'isolation

  • Multimètre

  • PC équipé du logiciel Ecoreach à jour

  • Câble USB à mini-USB (LV850067SP) pour le raccordement du PC à l'unité de contrôle Micrologic X

Formulaire de test des appareils Masterpact MTZ1

Un formulaire de test (voir Formulaire de test des appareils Masterpact MTZ1) est disponible pour vous guider au cours de la procédure de mise en service et pour y consigner les résultats des tests. Chaque test est décrit en détail au chapitre Mise en service.

Effectuez uniquement les tests requis, en fonction du type d'appareil Masterpact MTZ et des fonctions utilisées.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.