0614IB1702

Diagnostic des alarmes de l'unité de contrôle Micrologic X

Séquence de diagnostic de l'unité de contrôle Micrologic X

Le tableau suivant décrit la séquence d'actions nécessaires après que l'unité de contrôle Micrologic X a détecté une alarme. Chaque action est expliquée en détail dans les paragraphes qui suivent.

Etape

Description

1

Identifiez l'alarme détectée.

2

Acquittez le message de cause de l'alarme sur l'écran d'affichage de l'unité de contrôle Micrologic X.

3

Consultez la liste des alarmes et effectuez les actions recommandées.

Identification de l'alarme de l'unité de contrôle Micrologic X

L'unité de contrôle Micrologic X indique les alarmes à l'aide :

  • Du voyant Ready (vert clignotant ou éteint).

  • Du voyant de service (rouge ou orange).

  • D'un écran d'alarme qui s'affiche (rouge ou orange).

Deux niveaux d'alarme peuvent être détectés et signalés par la couleur du voyant de service :

  • Rouge pour les alarmes de sévérité haute.

  • Orange pour les alarmes de sévérité moyenne.

Voyants d'état d'intégrité

Ecran Micrologic X

Voyants de cause de déclenchement

Cause probable

Le voyant Ready clignote en vert.

Le voyant de service est orange fixe.

Tous les voyants sont éteints.

Alarme de sévérité moyenne (voir Action recommandée après la détection d'une alarme Micrologic X de moyenne sévérité).

Le voyant de service est rouge fixe.

Le voyant Ready clignote en vert.

Le voyant de service est rouge fixe.

Le voyant Ready est éteint

Tous les voyants sont éteints.

Tous les voyants sont allumés.

Alarme de sévérité haute (voir Action recommandée après la détection d'une alarme de haute sévérité par l'unité de contrôle Micrologic X).

Acquittement de l'alarme sur l'écran Micrologic X

Etape

Action

1

Appuyez sur OK.

L'écran affiche :

  • Un message d'alarme.

  • La date et l'heure de survenue de l'alarme.

2

Consultez la liste des messages d'alarme des tableaux suivants et effectuez les actions recommandées.

3

Appuyez sur OK pour acquitter le déclenchement et revenir au menu Accueil.

4

Maintenez le bouton de test/acquittement enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser l'unité de contrôle. Le voyant de service s'éteint.

Action recommandée après la détection d'une alarme de haute sévérité par l'unité de contrôle Micrologic X

Code

Message d'alarme

Description de l'alarme

Action recommandée

0x1400
0x1404
0x1405
0x1406
0x1416

Dysfonction majeure auto-test UC

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un dysfonctionnement majeur de celle-ci.

REMARQUE : Le dysfonctionnement déclenche ou ne déclenche pas l'appareil, en fonction de la configuration de la position de repli.

L'auto-test de l'unité de contrôle s'est soldé par des résultats incorrects.

NOTE: REMARQUE : Le résultat incorrect de l'auto-test déclenche ou ne déclenche pas l'appareil, en fonction de la configuration de la position de repli.

Contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric pour remplacer l'unité de contrôle.

0x1409

Échec de lecture connecteur du capteur

L'unité de contrôle ne parvient pas à lire la valeur du calibreur.

Vérifiez les connexions de calibreur et de performeur. Si la connexion est bonne mais que l'unité de contrôle ne peut toujours pas atteindre la valeur, remplacez le calibreur ou l'unité de contrôle.

0x1413

Echec déclenchement du test Ig

Déclenchement du test de défaut à la terre (Ig) non exécuté.

Relancez le test. S'il ne s'exécute toujours pas, remplacez l'unité de contrôle.

0x1430

Protection par défaut réinit. si redémarrage.

Si l'unité de contrôle est mise hors tension, les paramètres de protection par défaut seront rétablis lors du prochain redémarrage de l'unité.

Contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric pour remplacer l'unité de contrôle.

0x1442

Usure contacts > 100% :
Remplacer disjoncteur.

L'indicateur d'usure des contacts a atteint le seuil de 100 %.

Remplacez le disjoncteur.

0x1444

Nombre de manœuvres maximum atteint

Le disjoncteur a atteint le nombre maximal de manœuvres.

Remplacez le disjoncteur.

0x1451

MCH a atteint le nombre maximum de manœuvres

Le moteur de réarmement du ressort (MCH) a atteint le nombre maximum de manœuvres.

Remplacez le moteur de réarmement du ressort MCH.

Contactez votre technicien de maintenance sur site Schneider Electric pour savoir qui doit réaliser les actions recommandées.

Action recommandée après la détection d'une alarme Micrologic X de moyenne sévérité

Code

Message d'alarme

Description de l'alarme

Action recommandée

0x03F5

Pré-alarme Ir (I > 90 % Ir)

La préalarme de protection long retard a été activée : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil de 90 % de Ir . Le disjoncteur frôle la valeur de seuil Ir.

Vérifiez la charge.

0x0D00

Incompatibilité matérielle critique entre modules IMU

Une incompatibilité matérielle majeure entre les modules installés les rend non opérationnels.

Dans le menu du micrologiciel Ecoreach, repérez le module présentant un conflit.
Remplacez le module.

0x0D01

Incompatibilité logicielle critique entre modules IMU

Une incompatibilité logicielle majeure entre les modules ULP installés les rend non opérationnels.

Utilisez le logiciel Ecoreach pour mettre à niveau le micrologiciel du module.

0x0D02

Incompatibilité matérielle non critique (IMU)

Une incompatibilité matérielle mineure entre les modules installés les empêche de fonctionner correctement.

Prévoyez un remplacement de module.

0x0D03

Incompatibilité logicielle non critique (IMU)

Une incompatibilité logicielle mineure entre les modules installés les empêche de fonctionner correctement.

Utilisez le logiciel Ecoreach pour mettre à niveau le micrologiciel du module.

0x0D06

Config. incomp. IO/UC - dual régl. ou inhib. ferm.

Un conflit de déclaration est identifié entre le module d'E/S (IO) et l'unité de contrôle.

Utilisez le logiciel Ecoreach pour corriger l'erreur, de la manière suivante :

  • Incohérence de configuration de double réglage :

  1. Définissez le mode de commutation sur IO-1 Fil or IO-2 Fil.

  2. Définissez le module d'E/S avec affectation de double réglage.

  • Incohérence de configuration de la commande d'inhibition de fermeture

  1. Activez le contrôle par entrée numérique en cas de fermeture du disjoncteur.

  2. Définissez le module d'E/S avec Activer/Inhiber l'ordre de fermeture.

0x0D08

Conflit d'adresse entre les modules

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté la présence inattendue du module IO2 en l'absence du module IO1.

Vérifiez l'alimentation du module IO 1.

0x0D09

Incompatibilité entre les micrologiciels UC

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté une incompatibilité entre les versions de micrologiciel des processeurs de l'unité de contrôle.

Utilisez le logiciel Ecoreach pour mettre à niveau le micrologiciel de l'unité de contrôle.

0x0D0C

Config. incomp. IO/UC - Inhibition prot. opt.

Un conflit de déclaration a été détecté entre le module d'E/S (IO) et l'unité de contrôle (UC) pour l'inhibition des fonctions de protection facultatives.

Utilisation du logiciel Ecoreach :

  • Si vous voulez que l'inhibition de la protection facultative soit contrôlée par un module d'E/S, raccordez un module d'E/S avec l'affectation appropriée.

  • Si vous ne voulez pas que l'inhibition de la protection facultative soit contrôlée par un module d'E/S, raccordez un module d'E/S sans l'affectation appropriée.

0x0D0D

Config. incomp. IO/UC - Mode Local/Remote

Un conflit de déclaration a été détecté entre le module d'E/S (IO) et l'unité de contrôle (UC) pour l'affectation du mode local/distant.

Utilisation du logiciel Ecoreach :

  • Si vous voulez que le mode L/R (local/distant) soit contrôlé par un module d'E/S, connectez ce dernier avec l'affectation de mode approprié.

  • Si vous ne voulez pas que le mode L/R (local/distant) soit contrôlé par un module d'E/S, connectez ce dernier sans lui affecter ce mode de contrôle.

0x101C

Echec d'ouverture ou de fermeture du disjoncteur

Le disjoncteur ne s'est pas ouvert ou fermé comme escompté.

Vérifiez visuellement la position du disjoncteur et programmez la maintenance.

0x1108

Protection modifiée par la communication Bluetooth/USB/IFE

Les paramètres de protection ont été modifiés par une communication via Modbus, Ecoreach ou l'application mobile MTZ..

Il s'agit d'un message informatif. Aucune action n'est requise.

0x1120

Perte du module IO 1

L'unité de contrôle ne communique plus avec le module d'E/S 1.

Vérifiez l'alimentation du module IO 1. Vérifiez le câblage ULP.

0x1121

Perte du module IO 2

L'unité de contrôle ne communique plus avec le module d'E/S 2.

Vérifiez l'alimentation du module IO 2. Vérifiez le câblage ULP.

0x1122

Perte du module EIFE ou IFE

L'unité de contrôle ne communique plus avec le module EIFE ou IFE.

Vérifiez l'alimentation du module IFE. Vérifiez le câblage ULP.

0x1123

Perte du module IFM

L'unité de contrôle ne communique plus avec le module IFM.

Vérifiez l'alimentation du module IFM. Vérifiez le câblage ULP.

0x112C

Echec de la mise à jour logicielle UC

La mise à niveau du micrologiciel de l'unité de contrôle s'est soldée par un échec.

Relancez la procédure de mise à niveau. Si ce message apparaît encore, contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric.

0x1407
0x1470
0x1471
0x1472
0x1473

Auto-test de l'unité de contrôle

L'auto-test de l'unité de contrôle s'est soldé par des résultats inattendus.

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle.

0x140A
0x147A
0x147B

Non validité écran d'affichage ou communication sans fil

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un résultat incorrec sur l'écran d'affichage du module sans fil.

Prévoyez de remplacer l'écran incorporé, lequel contient l'antenne sans fil.

0x1411

Dysfonction de mesure et protection optionnelle

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un résultat non valide de mesure et d'autres protections.

Surveillez l'unité de contrôle. Si d'autres résultats d'auto-test non valides se présentent, prévoyez de remplacer l'unité de contrôle.

0x1412
0x1414
0x1415

Dysfonction de la communication NFC

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté une communication NFC non valide

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle.

0x1422

Perte de communication Bluetooth

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté une absence de communication Bluetooth

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle.

0x1433

Remplacez la pile

La pile lithium fournit une tension inférieure à 3 V et doit être remplacée incessammant.

Remplacez la pile.

0x1434

Erreur interne du micrologiciel

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un problème interne lié au micrologiciel.

Utilisez le logiciel Ecoreach pour mettre à niveau le micrologiciel de l'unité de contrôle.

0x1436

Dysfonction mineure de l'UC corrigée

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un résultat non valide dans l'unité et a corrigé le problème.

Surveillez l'unité de contrôle. Si d'autres résultats d'autotest non valides se produisent et sont corrigés, prévoyez de remplacer l'unité de contrôle.

0x1437

Batterie non détectée

La batterie nécessaire est absente.

Ajoutez une batterie.

0x1438

Perte de la tension principale et disjoncteur fermé

Le disjoncteur est fermé mais aucune tension n'est détectée.

Vérifiez la tension d'alimentation principale.

0x1440

Usure des contacts supérieure à 60 %. Vérifiez les contacts.

L'indicateur d'usure des contacts a atteint ou dépassé le seuil de 60 %.

Vérifiez l'usure des contacts.

0x1441

Usure contacts > 95 % : Prévoir remplacement.

L'indicateur d'usure des contacts a atteint ou dépassé le seuil de 95 %.

Prévoyez de remplacer le disjoncteur.

0x1443

Nombre de manoeuvres restantes < 20 %

Le nombre de manœuvres restantes du disjoncteur est inférieur à 20 %.

Prévoyez de remplacer le disjoncteur.

0x1450

Opérations de charg. de MCH au-delà du seuil

Le nombre de manœuvres du moteur de réarmement du ressort (MCH) a atteint le seuil d'alarme.

Prévoyez un remplacement de module.

0x1460

Dysfonction de la bobine d'ouverture MX1

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un résultat incorrect pour la bobine d'ouverture (MX1).

Remplacez la bobine d'ouverture (MX1).

0x1461

Perte de la bobine d'ouverture MX1

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté l'absence inattendue de la bobine d'ouverture (MX1).

Vérifiez la connexion de la bobine d'ouverture (MX1).

0x1462

Dysfonction de la bobine de fermeture XF

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un résultat incorrect pour la bobine de fermeture (XF).

Remplacez la bobine de fermeture (XF).

0x1463

Perte de la bobine de fermeture XF.

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté l'absence inattendue de la bobine de fermeture (XF).

Vérifiez la connexion de la bobine de fermeture (XF).

0x1464

Dysfonction de la bobine d'ouverture MN

L'autotest de l'unité de contrôle a détecté un résultat incorrect pour le déclencheur voltmétrique à manque de tension (MN)

Remplacez le déclencheur voltmétrique à manque de tension (MN).

0x1465

Perte de la bobine d'ouverture MN

L'unité de contrôle ne détecte pas le déclencheur voltmétrique à manque de tension (MN).

Vérifiez la connexion du déclencheur voltmétrique à manque de tension (MN).

0x1466

Perte de tension sur bobine ouverture MN

Vérifiez la tension de contrôle.

0x1468

Dysfonction de la bobine d'ouverture MX2

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un résultat incorrect pour la bobine d'ouverture (MX2).

Remplacez la bobine d'ouverture (MX2).

0x1469

Perte de la bobine d'ouverture MX2

L'unité de contrôle ne détecte pas la bobine d'ouverture (MX2).

Vérifiez la connexion de la bobine d'ouverture (MX2).

0x1474
0x1475
0x1476
0x1477

Paramètres de protection inaccessibles

L'unité de contrôle ne peut pas accéder aux paramètres de protection.

Contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric pour remplacer l'unité de contrôle.

0x1411
0x1478
0x1479

Dysfonction de mesure et protection optionnelle

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un résultat non valide dans les fonctions de mesure ou de protection optionnelle de l'unité de contrôle.

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle.

0x6200

Dépassement seuil Ir (I > 105 % Ir)

La protection long retard a été activée : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil Ir. Le disjoncteur se déclenchera à la fin de la temporisation.

Informations de fonctionnement. Aucune action requise.

0x6300

Ordre de déclenchement Ir

La protection long retard a fonctionné : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil Ir et le délai de temporisation s'est écoulé.

Réarmez l'appareil (voir Réarmement des appareils Masterpact MTZ) ou utilisez l'assistant de restauration Power de Masterpact MTZ Mobile App.

0x6301

Ordre de déclenchement Isd

La protection court retard a fonctionné : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil Isd et le délai de temporisation s'est écoulé.

Réarmez l'appareil (voir Réarmement des appareils Masterpact MTZ) ou utilisez l'assistant de restauration Power de Masterpact MTZ Mobile App.

0x6302

Ordre de déclenchement Ii

La protection instantanée a fonctionné : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil Ii (sans temporisation).

Réarmez l'appareil (voir Réarmement des appareils Masterpact MTZ) ou utilisez l'assistant de restauration Power de Masterpact MTZ Mobile App.

0x6303

Ordre de déclenchement Ig

La protection contre les défauts à la terre a fonctionné : le courant de défaut à la terre est supérieur au seuil Ig et le délai de temporisation tg s'est écoulé.

Réarmez l'appareil (voir Réarmement des appareils Masterpact MTZ) ou utilisez l'assistant de restauration Power de Masterpact MTZ Mobile App.

0x6306

Fonctionnement auto-protection ultime (SELLIM)

La protection instantanée intégrée (SELLIM) fonctionne : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil SELLIM (sans temporisation).

Réarmez l'appareil (voir Réarmement des appareils Masterpact MTZ) ou utilisez l'assistant de restauration Power de Masterpact MTZ Mobile App.

0x631D

Fonctionnement auto-protection ultime (DIN/DINF)

La protection instantanée intégrée (DIN/DINF) fonctionne : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil DIN/DINF (sans temporisation).

Réarmez l'appareil (voir Réarmement des appareils Masterpact MTZ) ou utilisez l'assistant de restauration Power de Masterpact MTZ Mobile App.

Contactez votre technicien de maintenance sur site Schneider Electric pour savoir qui doit réaliser les actions recommandées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?