0614IB1702

Actions de verrouillage des Masterpact MTZ1

Verrouillage des boutons-poussoirs des Masterpact MTZ1

Le capot de verrouillage des boutons-poussoirs est un accessoire en option pour l'appareil Masterpact MTZ1 qui condamne l'accès aux boutons-poussoirs d'ouverture et de fermeture :

  • Ensemble ou séparément.

  • À l'aide d'un cadenas (manille 5 à 8 mm de diamètre).

  • A l'aide d'un plombage.

  • A l'aide de vis.

Accessoire de verrouillage de boutons-poussoirs d'appareil Masterpact MTZ1 (VBP)

L'accessoire de verrouilalge des boutons-poussoirs est un capot transparent en option, monté sur la face avant de l'appareil, et qui recouvre les boutons-poussoirs d'ouverture et de fermeture.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez la fiche d'instructions NVE56769 sur le site Web de Schneider Electric.

Appareil Masterpact MTZ1 avec le bouton-poussoir VBP

Étape

Action

1

Fermez les capots transparents de l'accessoire de verrouillage.

NOTE: Les deux capots de l'accessoire de verrouillage peuvent se fermer et se verrouiller indépendamment l'un de l'autre.

2

Verrouillez les capots transparents à l'aide d'un cadenas, d'un plombage, ou de vis.

Cadenas

Plombage

Vis

Verrouillage de l'appareil Masterpact MTZ1 en position Ouvert à l'aide de cadenas

Verrouillage de l'appareil Masterpact MTZ1 en position Ouvert à l'aide de VCPO

Étape

Action

1

Appuyez sur le bouton-poussoir d'ouverture, et maintenez.

2

Tout en maintenant le bouton-poussoir d'ouverture enfoncé, tirez sur la languette de l'accessoire de verrouillage en position Ouvert.

3

Insérez le cadenas dans la languette, et fermez-le.

Relâchez le bouton-poussoir d'ouverture.

Déverrouillage d'un appareil Masterpact MTZ1 avec VCPO

Étape

Action

1

Retirez le cadenas.

2

La languette de l'accessoire de verrouillage en position Ouvert se rétracte.

3

Appuyez sur le bouton-poussoir de fermeture pour fermer l'appareil.

Verrouillage de l'appareil Masterpact MTZ1 en position Ouvert à l'aide de serrures

Des serrures disponibles en option peuvent être employées :

  • Pour verrouiller un Masterpact MTZ1 en position Ouvert. Lorsqu'il est verrouillé, l'appareil ne peut pas être fermé, que ce soit localement avec le bouton-poussoir de fermeture ou à distance.

  • Pour interverrouiller plusieurs appareils Masterpact MTZ1 avec la même clé.

Pour verrouiller l'appareil en position Ouvert à l'aide de serrures, l'accessoire correspondant (fourni en option) est nécessaire.

Il est impossible d'utiliser des serrures avec des cadenas.

Accessoire de verrouillage de Masterpact MTZ1 en position Ouvert (VSPO)

L'accessoire de verrouillage en position "ouvert" par serrure est un accessoire disponible en option, à monter sur la face avant de l'appareil. Il peut être équipé d'une serrure.

Il est possible d'installer les types de serrure suivants :

Serrure Ronis

Serrure Profalux

Serrure Castell

Serrure Kirk

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NVE56770.

Verrouillage de l'appareil Masterpact MTZ1 en position Ouvert à l'aide de VSPO

Pour les appareils équipés de deux serrures, le verrouillage d'une seule est nécessaire au verrouillage de l'appareil en position "ouvert".

Etape

Action

1

Actionnez le bouton-poussoir d'ouverture et maintenez-le enfoncé.

2

Tout en maintenant le bouton-poussoir d'ouverture enfoncé, tournez la clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour verrouiller l'appareil.

3

Retirez la clé.

3

Relâchez le bouton-poussoir d'ouverture.

5

Vérifiez que l'appareil est verrouillé en position "ouvert" et ne peut pas être fermé, que ce soit en local, à l'aide du bouton-poussoir de fermeture, ou à distance.

Déverrouillage de l'appareil Masterpact MTZ1 verrouillé en position Ouvert à l'aide de VSPO

Pour les appareils équipés de deux serrures, le verrouillage d'une seule est nécessaire au verrouillage de l'appareil en position "ouvert".

Etape

Action

1

Introduisez la clé dans la serrure.

2

Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller l'appareil.

3

Appuyez sur le bouton-poussoir de fermeture pour fermer l'appareil.

NOTE: La clé reste coincée dans la serrure.

Verrouillage du châssis Masterpact MTZ1 en position Débroché

Le châssis peut être verrouillé en position Débroché. Dans ce cas, la manivelle d'embrochage ne peut pas être insérée.

Le châssis peut être verrouillé en position Débroché :

  • Par des cadenas (3 au maximum) d'un diamètre de 5 à 8 mm.

  • Par des serrures en option.

Les serrures peuvent être utilisées conjointement avec des cadenas.

Le verrouillage du châssis par cadenas est toujours possible et ne nécessite aucun accessoire supplémentaire.

Verrouillage du châssis Masterpact MTZ1 avec VSPD

L'accessoire de verrouillage du châssis par serrure peut être monté avec :

  • Une serrure.

  • Deux serrures avec des clés identiques ou différentes.

Il est possible d'installer les types de serrures suivants :

Serrure Ronis

Serrure Profalux

Serrure Castell

Serrure Kirk

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez la fiche d'instructions NVE56768 sur le site Web de Schneider Electric.

Verrouillage du châssis Masterpact MTZ1 avec des cadenas

Étape

Action

 

1

Vérifiez sur le témoin que le châssis est en position Débroché :

2

Tirez sur la languette de verrouillage.

3

Insérez le ou les cadenas dans la languette et fermez-les.

4

Actionnez le bouton-poussoir d'ouverture et maintenez-le enfoncé, puis vérifiez que la manivelle ne peut pas être insérée dans l'ouverture d'embrochage.

Déverrouillage d'un châssis Masterpact MTZ1 cadenassé

Étape

Action

1

Retirez le cadenas.

La languette se rétracte.

2

Actionnez le bouton-poussoir d'ouverture et maintenez-le enfoncé, puis vérifiez que la manivelle peut être insérée dans l'ouverture d'embrochage.

Verrouillage d'un châssis Masterpact MTZ1 avec des serrures

Pour un châssis muni de deux serrures, le verrouillage d'une seule est suffisant pour bloquer le châssis en position Débroché.

Etape

Action

1

Vérifiez sur le témoin que le châssis est en position Débroché :

2

Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller le châssis.

3

Retirez la clé.

4

Actionnez le bouton-poussoir d'ouverture et maintenez-le enfoncé, puis vérifiez que la manivelle ne peut pas être insérée dans l'ouverture d'embrochage.

Déverrouillage de châssis Masterpact MTZ1 verrouillés par serrure

Pour les châssis équipés de deux serrures, il faut introduire une clé dans les deux serrures pour déverrouiller le châssis.

Etape

Action

 

1

Introduisez la clé dans la serrure.

2

Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le châssis.

NOTE: La clé reste coincée dans la serrure.

3

Actionnez le bouton-poussoir d'ouverture et maintenez-le enfoncé, puis vérifiez que la manivelle peut être insérée dans l'ouverture d'embrochage.

Verrouillage du châssis Masterpact MTZ1 dans une position quelconque

Le châssis peut être verrouillé en toute position (embroché, test, ou débroché).

Cette fonction de verrouillage nécessite une adaptation mécanique du châssis, expliquée dans la procédure ci-dessous.

Lorsque le châssis est verrouillé, la manivelle d'embrochage ne peut être insérée dans l'ouverture d'embrochage.

Verrouillage du châssis Masterpact MTZ1 à l'aide de l'accessoire à serrure VSPD

Le verrouillage du châssis avec l'accessoire à serrure et les procédures de verrouillage/déverrouillage sont les mêmes que pour le verrouillage du châssis en position Débroché (voir Verrouillage du châssis Masterpact MTZ1 en position Débroché).

Conversion du châssis Masterpact MTZ1 pour le verrouillage par serrure

DANGER
RISQUE DE CHUTE DE L'ÉQUIPEMENT
  • Vérifiez que la capacité du dispositif de levage est suffisante pour l'appareil.
  • Suivez les instructions du constructeur pour utiliser l'équipement de levage.
  • Portez un casque de protection, des chaussures de sécurité et des gants résistants.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Le châssis doit être bien fixé lors de l'installation ou du retrait de l'appareil
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Procédez comme suit pour permettre au mécanisme de verrouiller le châssis dans n'importe quelle position.

Étape

Action

1

Retrait de la plaque d'identification des borniers et du capot avant du châssis. (Consultez la procédure suivante).

2

Modification de la position du verrou (voir page 79).

3

Réinstallation du capot avant du châssis et de la plaque d'identification des borniers (voir page 81).

Retrait de la plaque d'identification des borniers et du capot avant du châssis

Avant de débuter la procédure, vérifiez que l'appareil est en position Débroché (voir Déconnexion des Masterpact MTZ1) et retirez l'appareil du châssis (voir Extraction d'un appareil Masterpact MTZ1 de son châssis).

Étape

Action

1

Retirez les deux vis de fixation de la plaque d'identification des borniers, avec un tournevis PZ2.

2

Tirez doucement sur la plaque d'identification des borniers.

3

Retirez les deux vis de fixation du capot avant du châssis, avec un tournevis PZ2.

4

Retirez le capot avant du châssis.

Modification de la position du verrou du Masterpact MTZ1

Étape

Action

1

Identifiez la position du capot en plastique du verrou.

2

Soulevez le capot en plastique du verrou et tenez-le.

3

Retirez les deux vis de fixation du verrou, avec un tournevis PZ2.

4

Retirez le verrou.

5

Faites tourner le verrou à 180° pour faire passer le verrouillage en position Débroché (A) au verrouillage toute position (B).

6

Avec le doigt, appuyez sur la languette située derrière la fente du verrou.

7

Insérez le verrou, en veillant à ce que l'encoche soit sur le côté gauche.

8

Fixez le verrou en vissant les deux vis, avec un tournevis PZ2.

Reposez le capot en plastique pour le remettre en place.

Remise en place du capot avant du châssis MTZ1 et de la plaque d'identification des borniers

Étape

Action

1

Remettez en place le capot avant du châssis.

2

Fixez le capot avant en vissant les deux vis avec un tournevis PZ2.

3

Faites glisser la plaque d'identification des borniers pour la mettre en place.

4

Fixez la plaque d'identification des borniers en vissant les deux vis avec un tournevis PZ2.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.