0614IB1702

Masterpact MTZ - Température ambiante

Les appareils Masterpact MTZ sont aptes à fonctionner dans les conditions de température suivantes :

  • Caractéristiques électriques et mécaniques spécifiées pour une température ambiante de -25 °C à +70 °C (-13 °F to +158 °F).

  • Fermeture du disjoncteur définie jusqu'à -35 °C (-31 °F) par action manuelle sur le bouton-poussoir de fermeture.

Conditions de stockage :

  • -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F) pour l'appareil sans unité de contrôle.

  • -25 °C à +85 °C (-13 °F à +185 °F) pour l'unité de contrôle.

QR code for this page

Was this helpful?