0614IB1702

Fonctionnement des appareils Masterpact MTZ1

Indication de l'état des appareils Masterpact MTZ1

Les voyants placés sur la face avant de l'appareil donnent les informations suivantes :

  • Bouton-poussoir de réarmement "reset" :

    • Enfoncé : l'appareil est fermé ou ouvert volontairement (pas déclenché).

    • Sorti : l'appareil s'est déclenché.

  • Témoin de position des contacts principaux : ouvert ou fermé.

  • Indicateur du ressort d'accumulation d'énergie et de l'état prêt-à-fermer. Il peut s'agir de l'un des états suivants :

    • Désarmé (pas d'énergie pour fermer le disjoncteur).

    • Armé, pas prêt-à-fermer.

    • Armé, prêt-à-fermer.

  1. Bouton-poussoir de réarmement "reset"

  2. Voyant de position des contacts principaux

  3. Indicateur du ressort d'accumulation d'énergie et de l'état prêt-à-fermer

La combinaison des deux indicateurs donne l'état de l'appareil.

Description des états des appareils Masterpact MTZ1

Indicateur de position des contacts principaux

Indicateur du ressort d'accumulation d'énergie et de l'état prêt-à-fermer

Description de l'état de l'appareil

Appareil hors tension (contacts ouverts), ressort d'accumulation d'énergie désarmé.

Appareil hors tension (contacts ouverts), ressort d'accumulation d'énergie armé. L'appareil n'est pas prêt-à-fermer en raison d'au moins une des conditions suivantes :

  • L'appareil a effectué un déclenchement et doit être réarmé.

  • La bobine de déclenchement par dérivation (MX) est alimentée.

  • Le déclencheur voltmétrique à manque de tension (MN) est hors tension.

  • L'appareil est verrouillé mécaniquement (à l'aide d'un cadenas et/ou d'une serrure ou bien par des câbles d'interverrouillage) en position ouverte.

Appareil hors tension (contacts ouverts), ressort d'accumulation d'énergie armé.

L'appareil est prêt-à-fermer.

Appareil sous tension (contacts fermés), ressort d'accumulation d'énergie désarmé.

Appareil sous tension (contacts fermés), ressort d'accumulation d'énergie armé.

L'appareil n'est pas prêt-à-fermer car il est déjà fermé.

Commutateurs auxiliaires (OF) d'appareils Masterpact MTZ1

La position des contacts principaux de l'appareil est signalée par les commutateurs auxiliaires (OF).

Nom

Numéro du contact

Position des indicateurs et des commutateurs auxiliaires

Etat de l'appareil

ON (Fermé)

OFF (Ouvert)

Déclenché
(par l'unité de contrôle Micrologic X)

Voyant de position des contacts principaux

Position de contact principal

Fermé

Ouvert

Ouvert

Position du bouton de réarmement "reset"

IN (Enfoncé)

IN (Enfoncé)

OUT (Sorti)

Commutateurs auxiliaires (OF)

1–2

Ouvert

Fermé

Fermé

1–4

Fermé

Ouvert

Ouvert

Commutateur de déclenchement surintensité (SDE)

1–2

Fermé

Fermé

Ouvert

1–4

Ouvert

Ouvert

Fermé

Fonction anti-pompage des appareils Masterpact MTZ1

Les appareils Masterpact MTZ fournissent une fonction anti-pompage mécanique. En cas de commandes permanentes simultanées de fermeture et d'ouverture, le mécanisme bloque les contacts principaux en position "ouvert". Après un déclenchement suite à un défaut électrique ou une ouverture volontaire à l'aide des commandes manuelles ou électriques, l'ordre de fermeture doit d'abord être interrompu, puis relancé afin de fermer le disjoncteur. Cela évite au disjoncteur de manœuvrer indéfiniment.

Lorsque les fonctions de commande à distance sont utilisées, laissez au moins quatre secondes au moteur de réarmement du ressort (MC) pour qu'il arme complètement le ressort de fermeture de l'appareil avant que la bobine de fermeture (XF) ne soit actionnée.

Pour éviter que l'appareil ne se ferme prématurément, il est possible de raccorder le contact prêt-à-fermer (PF) en série à la bobine de fermeture (XF).

Armement du ressort d'accumulation d'énergie des appareils Masterpact MTZ1

Le ressort de fermeture doit être suffisamment chargé d'énergie pour fermer le Masterpact MTZ :

  • Armement manuel : armez le mécanisme en actionnant la poignée d'armement du ressort d'accumulation sept fois.

  • Armement automatique : si le moteur de réarmement du ressort (MCH) en option est installé, le ressort est automatiquement armé après chaque fermeture.

Actionnement manuel des Masterpact MTZ à l'aide de la poignée d'armement du ressort d'accumulation

L'illustration suivante présente un cycle Ouverture/Fermeture/Ouverture (OFO) pour les appareils armés manuellement sans moteur de réarmement du ressort (MCH) :

Actionnement électrique des Masterpact MTZ à l'aide d'un moteur de réarmement du ressort (MCH)

L'illustration suivante présente un cycle Ouverture/Fermeture/Ouverture (OFO) pour les appareils armés électriquement, à l'aide d'un moteur de réarmement du ressort (MCH) :

QR code for this page

Was this helpful?