0614IB1702

Levage et transport des appareils Masterpact MTZ1

ATTENTION
RISQUE DE CHUTE DE L'APPAREIL
  • Faites appel à deux personnes pour lever l'appareil.
  • Portez un casque de protection, des chaussures de sécurité et des gants résistants.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Levage d'un appareil Masterpact MTZ1

Le levage requiert deux personnes, une de chaque côté.

Levez le châssis à l'aide des languettes de levage (A) de chaque côté de l'appareil.

Levage d'un châssis Masterpact MTZ1

Le levage requiert deux personnes, une de chaque côté.

Levez le châssis à l'aide des languettes de levage (A) de chaque côté.

QR code for this page

Was this helpful?