Recherche de la cause d'un déclenchement ou d'une alarme d'appareil Masterpact MTZ
Lors du fonctionnement de l'appareil, l'utilisateur peut se trouver confronté à deux situations critiques :
-
Le disjoncteur s'est déclenché automatiquement, coupant l'alimentation électrique.
-
Le disjoncteur ne s'est pas déclenché, mais l'unité de contrôle Micrologic X a détecté une alarme :
-
pour une alarme de sévérité haute, le voyant de service est rouge, indiquant l'urgence de la mise en place d'une action corrective.
-
pour une alarme de sévérité moyenne, le voyant de service est orange, ce qui signifie qu'une action corrective doit être programmée.
-
Notification d'un déclenchement ou d'une alarme d'appareil Masterpact MTZ
Un événement de déclenchement ou d'alarme est signalé :
-
Sur l'écran local de l'unité de contrôle Micrologic X, par les voyants de cause de déclenchement ou les voyants de service. Lorsque l'unité de contrôle est sous tension, un message rouge ou orange s'affiche sur l'écran.
-
Par le commutateur de déclenchement surintensité (SDE).
Selon les options installées, un déclenchement ou une alarme peut également être signalé :
-
Par un commutateur de déclenchement surintensité supplémentaire (SDE2).
-
Par les sorties des contacts programmables (M2C).
-
Par les sorties d'un module d'application d'E/S.
-
Par un e-mail envoyé via l'interface Ethernet IFE ou EIFE.
-
Sur un contrôleur à distance connecté au réseau de communication (application personnalisée par l'utilisateur).
-
Sur l'afficheur FDM128.
Les alarmes actives peuvent également être consultées :
-
Sur un smartphone équipé de Masterpact MTZ Mobile App et connecté à l'unité de contrôle Micrologic X :
-
Via Bluetooth.
-
Via la connexion USB OTG.
-
-
Dans le logiciel Ecoreach connecté à l'unité de contrôle Micrologic X :
-
Via la connexion USB.
-
Via l'interface Ethernet.
-
Via l'interface IFM de liaison série Modbus-SL (RTU).
-
-
Economiseur d'énergie Com'X
-
Afficheur Ethernet FDM128 pour 8 appareils
-
Commutateur Ethernet
-
Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable Masterpact MTZ
-
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur Masterpact MTZ
-
Module d'application d'entrées/sorties (IO) pour un disjoncteur
-
Sorties de module d'E/S utilisées pour les notifications d'événements
-
Module à port ULP
-
Un ou deux commutateurs de déclenchement surintensité (SDE)
-
Deux contacts programmables en option (M2C)
-
Interface IHM de l'unité de contrôle Micrologic X
-
Disjoncteur Masterpact MTZ débrochable
-
Disjoncteur Masterpact MTZ fixe
Identification de la cause d'un déclenchement ou d'une alarme Masterpact MTZ à l'aide de l'unité de contrôle Micrologic X
La cause d'un déclenchement ou d'une alarme peut être identifiée en local par les moyens suivants :
-
Indicateurs affichés par l'IHM de l'unité de contrôle Micrologic X (voir Identification de la cause d'un déclenchement ou d'une alarme Masterpact MTZ à l'aide de l'unité de contrôle Micrologic X) :
-
Le bouton de réarmement après déclenchement du disjoncteur (A).
-
Les voyants d'état d'intégrité de l'unité de contrôle Micrologic X (voyants Ready et de service) (B).
-
L'écran d'affichage Micrologic X (C).
-
Les voyants de cause de déclenchement (D).
-
-
Smartphone doté de l'application Masterpact MTZ Mobile App pour obtenir la cause de déclenchement, le contexte du déclenchement ou de l'alarme, et l'ID d'appareil :
-
Via NFC.
-
Via Bluetooth.
-
Via la connexion USB OTG.
-
-
Bouton de réarmement après déclenchement sur défaut
-
Voyants d'état d'intégrité
-
Ecran Micrologic X
-
Voyants de cause de déclenchement
Pour plus d’informations, consultez le document - Micrologic X - Unité de contrôle - Guide d'exploitation (voir Documents connexes à consulter).
Données de diagnostic après le déclenchement d'un disjoncteur Masterpact MTZ
Les données de diagnostic sont disponibles tant que l'unité de contrôle Micrologic X est sous tension.
Si l'unité de contrôle Micrologic X n'est pas alimentée en permanence par une source externe en 24 Vcc, branchez-la à une source externe (Mobile Power Pack par exemple) via le port mini-USB pour accéder aux données de diagnostic.
Lorsque l'unité de contrôle Micrologic X est alimentée par une source externe, la disponibilité des données de diagnostic dépend de l'état de l'unité de contrôle Micrologic X :
-
Si l'état d'intégrité de l'unité de contrôle Micrologic X est correct, toutes les données de diagnostic sont disponibles.
-
Si l'autotest de l'unité de contrôle Micrologic X n'est pas correct, les données de diagnostic disponibles sont variables.
-
Si l'unité de contrôle Micrologic X est inopérante, aucune donnée n'est disponible directement. Il est toutefois possible d'extraire quelques données à l'aide de la fonction NFC avec l'application mobile Masterpact MTZ.
Les voyants de cause de déclenchement et le voyant de service sont alimentés par la pile au lithium interne de l'unité de contrôle Micrologic X et restent allumés pendant quatre heures lorsque l'unité de contrôle n'est alimentée par aucune autre source de courant. Pour rallumer les voyants de cause de déclenchement au bout de ces quatre heures, appuyez sur le bouton de test/acquittement.
Utilisation de l'écran d'affichage et des voyants pour identifier la cause de déclenchement d'un appareil
Le disjoncteur s'est déclenché automatiquement, coupant l'alimentation électrique, et le bouton de réarmement après déclenchement est sorti.
|
Voyants d'état |
Ecran Micrologic X |
Voyants de cause de déclenchement |
Cause probable |
|---|---|---|---|
Le voyant Ready clignote en vert. Le voyant de service est éteint. |
Un des voyants de cause de déclenchement est rouge fixe. |
Défaut électrique sur le réseau (voir Réarmement du disjoncteur après un déclenchement dû à un défaut électrique). |
|
Le voyant Ready est éteint Le voyant de service est rouge fixe. |
Tous les voyants sont allumés. |
Echec de l'auto-test de l'unité de contrôle Micrologic X (voir Réarmement du disjoncteur après un déclenchement causé par un échec d'autotest de l'unité de contrôle Micrologic X). |
Utilisation de l'écran d'éffichage et des voyants pour identifier la cause d'une alarme
Le disjoncteur ne s'est pas déclenché, mais le voyant de service de l'unité de contrôle Micrologic X est allumé.
|
Voyants d'état |
Ecran Micrologic X |
Voyants de cause de déclenchement |
Cause probable |
|---|---|---|---|
Le voyant Ready clignote en vert. Le voyant de service est orange fixe. |
Tous les voyants sont éteints. |
Alarme de sévérité moyenne (voir Action recommandée après la détection d'une alarme Micrologic X de moyenne sévérité). |
|
Le voyant de service est rouge fixe. Le voyant Ready clignote en vert. Le voyant de service est rouge fixe. Le voyant Ready est éteint |
Tous les voyants sont éteints. Tous les voyants sont allumés. |
Alarme de sévérité haute (voir Action recommandée après la détection d'une alarme de haute sévérité par l'unité de contrôle Micrologic X). |