Modes de contrôle des appareils Masterpact MTZ1
Le mode de contrôle de l'unité de contrôle Micrologic X définit la manière dont les fonctions d'ouverture et de fermeture du disjoncteur sont contrôlées.
Deux modes de contrôle sont disponibles : Manuel et Auto.
Le mode manuel n'accepte que les ordres émis via :
-
Les boutons mécaniques situés sur la face avant du disjoncteur
-
Le bouton-poussoir externe raccordé au déclencheur à manque de tension (MN), à la bobine d'ouverture (MX) ou à la bobine de fermeture (XF)
-
Le bouton-poussoir de fermeture électrique (BPFE).
Deux paramètres sont disponibles en mode Auto : local ou à distance. Tous les ordres acceptés en mode manuel sont acceptés en mode auto, de même que les ordres émis en local ou à distance :
-
Auto local : l'opérateur doit se rapprocher du disjoncteur pour établir la communication ; seuls les ordres émanant d'une source locale sont acceptés :
-
Logiciel Ecoreach via la connexion USB.
-
Masterpact MTZ Mobile App via Bluetooth + Masterpact Operation Assistant Digital Module.
-
-
Auto : à distance : il n'est pas nécessaire que l'opérateur soit à côté du disjoncteur pour établir la communication, et les commandes ne sont acceptées que si elles sont envoyées depuis une source distante via le réseau de communication.
Le réglage d'usine de mode de contrôle est Auto : à distance.
Fonctionnement du Masterpact MTZ selon la configuration du mode de contrôle
Le tableau suivant résume les opérations d'ouverture et de fermeture disponibles en fonction du mode de contrôle configuré :
|
Mode de contrôle |
Type d'ordre et méthode d'envoi |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mécanique |
Electrique |
Par communication |
||||||
|
Bouton-poussoir |
BPFE |
Point à point (déclencheur voltmétrique) |
Module d'E/S * |
Logiciel Ecoreach via USB |
Masterpact MTZ Mobile App via Bluetooth + Masterpact Operation Assistant Digital Module |
Ethernet Modbus/TCP |
Pages Web IFE/IEFE |
|
|
Manuel |
— |
— |
— |
— |
— |
|||
|
Auto : local |
— |
— |
||||||
|
Auto : à distance |
— |
— |
||||||
Fonctionnement des Masterpact MTZ en mode manuel
-
Unité de contrôle Micrologic X
-
Module à port ULP
-
Interface Ethernet intégrée (EIFE)
-
Mécanisme du disjoncteur
-
Module d'application des entrées/sorties (IO)
Opérations d'ouverture et de fermeture disponibles en mode Manuel :
-
0 : bouton-poussoir d'ouverture mécanique
-
1 : bouton-poussoir de fermeture mécanique
-
BPFE : bouton-poussoir de fermeture électrique
-
Boutons-poussoirs externes câblés par le client et raccordés à :
-
XF : bobine de fermeture standard ou communicante et de diagnostic
-
MX : bobine d'ouverture standard ou communicante et de diagnostic
-
MN : déclencheur à manque de tension standard ou de diagnostic
-
Fonctionnement des Masterpact MTZ en mode automatique local
-
Unité de contrôle Micrologic X
-
Module à port ULP
-
Interface Ethernet intégrée (EIFE)
-
Mécanisme du disjoncteur
-
Module d'application des entrées/sorties (IO)
Opérations d'ouverture et de fermeture disponibles en mode Auto : local :
-
0 : bouton-poussoir d'ouverture mécanique
-
1 : bouton-poussoir de fermeture mécanique
-
BPFE : bouton-poussoir de fermeture électrique
-
Boutons-poussoirs externes câblés par le client et raccordés à :
-
XF : bobine de fermeture communicante et de diagnostic
-
MX : bobine d'ouverture communicante et de diagnostic
-
MN : déclencheur à manque de tension standard ou de diagnostic
-
-
IO : avec l'application prédéfinie Fonctionnement du disjoncteur du module d'E/S définie sur le mode de contrôle local
-
Logiciel Ecoreach : commande envoyée via une connexion USB
-
Masterpact MTZ Mobile App via Bluetooth avec Masterpact Operation Assistant Digital Module via la communication sans fil Bluetooth Low Energy
Fonctionnement des Masterpact MTZ en mode automatique à distance
-
Unité de contrôle Micrologic X
-
Module à port ULP
-
Interface Ethernet intégrée (EIFE)
-
Mécanisme du disjoncteur
-
Module d'application des entrées/sorties (IO)
Opérations d'ouverture et de fermeture disponibles en mode Auto : à distance :
-
0 : bouton-poussoir d'ouverture mécanique
-
1 : bouton-poussoir de fermeture mécanique
-
BPFE : bouton-poussoir de fermeture électrique
-
Boutons-poussoirs externes câblés par le client et raccordés à :
-
XF : bobine de fermeture communicante et de diagnostic
-
MX : bobine d'ouverture communicante et de diagnostic
-
MN : déclencheur à manque de tension standard ou de diagnostic
-
-
IO : avec l'application prédéfinie Fonctionnement du disjoncteur du module d'E/S définie en mode contrôle à distance
-
Communication : commande à distance via l'interface IFE ou EIFE
Réglage du mode de l'unité de contrôle Micrologic X
Le mode de contrôle peut être réglé sur Auto ou Manuel comme suit :
-
Sur l'écran d'affichage de l'unité de contrôle Micrologic X : Accueil → Configuration → Communication → Mode contrôle → Mode.
-
Avec Masterpact MTZ Mobile App via Bluetooth ou USB OTG.
Le mode de contrôle peut être réglé sur Local ou A distance comme suit :
-
Lorsque le module d'E/S est utilisé avec l'application prédéfinie Fonctionnement du disjoncteur, le mode local ou à distance est défini uniquement par le commutateur de choix du mode raccordé sur l'entrée numérique I1 du module d'E/S
-
Lorsque le module d'E/S n'est pas utilisé avec l'application prédéfinie Fonctionnement du disjoncteur, le mode local ou à distance peut être réglé :
-
Avec le logiciel Ecoreach via une connexion USB.
-
Avec Masterpact MTZ Mobile App via Bluetooth ou USB OTG.
-
-
Le mode de contrôle local ou à distance ne peut pas être réglé sur l'écran d'affichage Micrologic X.
-
Le type de mode auto (local ou à distance) dépend du dernier réglage.
Affichage du mode de l'unité de contrôle Micrologic X
Le mode de contrôle (Manuel, Auto : local ou Auto : à distance) peut être affiché :
-
Sur l'écran d'affichage de l'unité de contrôle Micrologic X : Accueil → Configuration → Communication → Mode contrôle → Mode.
-
Avec le logiciel Ecoreach via la connexion USB.
-
Avec Masterpact MTZ Mobile App via Bluetooth ou USB OTG.
-
Sur les pages Web IFE/EIFE.
-
Par un contrôleur distant via le réseau de communication.
Micrologic X - Evénements prédéfinis du mode de contrôle
La modification du réglage du mode de contrôle génère les événements suivants :
|
Evénement |
Historique |
Sévérité |
|---|---|---|
|
Mode manuel activé |
Fonctionnement |
Basse |
|
Mode local activé |
Fonctionnement |
Basse |
|
Configuration incompatible entre E/S et UC - mode Local/Distant |
Configuration |
Moyenne |