80459-641-01, Rev. 12

Resistencia de aislamiento

NOTA: Desconecte todos los dispositivos de estado sólido, por ejemplo, los SPD, los variadores, los arrancadores suaves, los capacitores, los filtros, los medidores de potencia y los monitores de circuitos antes de realizar pruebas con un megóhmetro en el CCM.
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas 70E de la NFPA, NOM-029-STPS-2011 o CSA Z462.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
  • Siga las instrucciones de Prueba de aislamiento.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
Fecha Fase a fase Fase a tierra
ATodos los desconectadores abiertos
A-B B-C C-A A-Tierra B-Tierra C-Tierra
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Fecha Todos los desconectadores cerrados
A-B B-C C-A A-Tierra B-Tierra C-Tierra
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.