80459-641-01, Rev. 12

Configuración de interruptores automáticos y protectores de circuitos de motores Mag-Gard, PowerPacT y TeSys

El código eléctrico nacional® (NEC®) y el Código Eléctrico Canadiense (CEC) requieren que los arrancadores magnéticos, usados en combinación con interruptores automáticos de disparo magnético ajustable solamente, tengan un relevador de sobrecarga en cada conductor. Los protectores de circuito de motores MagGard, PowerPacT o TeSys BV4 son los protectores de circuito de motores estándar que se utilizan en los CCM modelo 6.

Algunas unidades de control de motores CCM modelo 6 incluyen interruptores automáticos PowerPacT marco M o marco P. Las unidades de disparo del interruptor automático se configuran en fábrica al ajuste de amperaje requerido para la unidad de control de motores. Es probable que, en algunos casos, la configuración de disparo instantáneo del interruptor automático deba ajustarse para permitir el arranque del motor.

Ajuste de la configuración de disparo magnético de los protectores de circuitos de motor Mag‑Gard, PowerPact o TeSys

La configuración del disparo magnético viene de fábrica en su valor más bajo en los protectores de circuitos de motor Mag-Gard. Para los protectores de circuitos de motores PowerPacT de marco H y marco J, y TeSys BV4, cuando corresponda, la configuración de amperaje de carga completa viene de fábrica en su valor más bajo. La configuración de disparo instantáneo (Im) viene de fábrica en Auto 1 o en el ajuste de disparo instantáneo más bajo. En los protectores de circuitos de motores PowerPacT marco P (unidades de disparo electrónico ET1.0M), la configuración de disparo instantáneo viene de fábrica en su posición más baja. Es posible que se deba ajustar esta configuración para arrancar el motor correctamente. Para los protectores de circuitos de motores Mag-Gard, PowerPacT y TeSys BV4, consulte los límites del punto de ajuste de disparo magnético descritos en los códigos de instalación nacionales correspondientes. Para los protectores de circuito de motores PowerPacT marcos H y J, consulte también el boletín de instrucciones 48940–260–01, Configuración del protector de circuitos de motores (PCM) para los protectores de circuitos de motores PowerPacT marcos H y J.

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS, CSA Z462 o sus equivalentes locales.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Para acceder al selector de ajuste de disparo MagGard trip o TeSys BV4:

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Coloque la palanca de la unidad en la posición de apagado, OFF, y abra la puerta.

  3. Mientras empuja la palanca de interbloqueo de la puerta hacia adelante, dispare el interruptor automático presionando el botón de prueba (consulte Ajuste de disparo magnético Mag-Gard y TeSys BV4). La palanca de desconexión se mueve automáticamente hacia arriba para permitir el acceso al selector de ajuste.

Ajuste de disparo magnético Mag-Gard y TeSys BV4

Después de conocer la corriente de carga completa del motor de la placa de datos, seleccione un punto de ajuste de disparo para probar el arranque del motor. Tal vez sea necesario realizar más ajustes debido a las características de carga del motor. Consulte las normas nacionales aplicables para conocer los puntos de ajuste permitidos.

Después de haber ajustado el disparo, restablezca el interruptor automático moviendo la palanca de desconexión a la posición de encendido, ON y, a continuación, a la de apagado, OFF.

Para acceder a los selectores de configuración de disparo instantáneo (Im) y amperios de carga completa de PowerPacT marco H y marco J:

Ajuste del disparo magnético PowerPact de marco H y marco J

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Coloque la palanca de la unidad en la posición de apagado, OFF, y abra la puerta.

  3. Para ajustar los selectores de FLA e Im, consulte el boletín de instrucciones 48940–260–01, Configuración del protector de circuitos de motores (PCM) para los protectores de circuitos de motores PowerPacT marcos H y J.

NOTA:
  • Seleccione los protectores de circuitos de motores MagGard, Powerpact o Tesys BV4 de repuesto para los CCM utilizando los valores de tensión y corriente nominal que se enumeran en el catálogo del CCM modelo 6 (8998CT9701) además de las tablas de selección de Mag-Gard, Powerpact o Tesys del Schneider Electric Digest.

  • Estos interruptores automáticos son adecuados para motores con letras de código indicadoras de rotor bloqueado según los códigos y estándares nacionales aplicables. Para otros motores, consulte a su representante local de ventas de campo de Schneider Electric.

Para acceder al selector de ajuste de disparo (Isd) de PowerPacT marco L:

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Coloque la palanca de la unidad en la posición de apagado, OFF, y abra la puerta.

  3. Configure el disparo por sobrecorriente ajustando el interruptor etiquetado "Isd" como se muestra en la Ajuste de disparo instantáneo de PowerPacT marco LFigura 130. El selector está etiquetado en amperios. Consulte el boletín de instrucciones 48940-310-01, Unidades de disparo MicroLogic™ 0, 1, 2 y 3—Guía del usuario, para obtener más información sobre la configuración de disparo.

Ajuste de disparo instantáneo de PowerPacT marco L

Después de conocer la corriente de carga completa del motor de la placa de datos, seleccione un punto de ajuste de disparo para probar el arranque del motor. Tal vez sea necesario realizar más ajustes debido a las características de carga del motor. Consulte los códigos de instalación nacionales aplicables para conocer los puntos de ajuste permitidos.

Para acceder a los selectores de ajuste de disparo instantáneo (Im) en el PowerPacT marco P:

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Coloque la palanca de la unidad en la posición de apagado, OFF, y abra la puerta.

  3. Ajústelo de la siguiente manera:

    1. Para las unidades de disparo electrónico ET1.0I y ET1.0M, ajuste el disparo instantáneo (Ii) con el interruptor A (consulte Ajuste de disparo instantáneo de PowerPact de marco P). Los ajustes de los interruptores son múltiplos de la clasificación del marco.

      Ajuste de disparo instantáneo de PowerPact de marco P

    2. Para los MCP de marco P con otras unidades de disparo electrónicas MicroLogic, consulte el boletín de instrucciones 48049-148-05, interruptores automáticos PowerPacT con marco P y NS630b-NS1600.

Después de conocer la corriente de carga completa del motor de la placa de datos, seleccione un punto de ajuste de disparo para probar el arranque del motor. Tal vez sea necesario realizar más ajustes debido a las características de carga del motor. Consulte los códigos de instalación nacionales aplicables para conocer los puntos de ajuste permitidos.

Ajuste de los interruptores automáticos PowerPacT de marco M y P en las unidades de arrancadores del motor del centro de control de motores

A continuación, se describen los procedimientos para ajustar las unidades de disparo en los interruptores automáticos PowerPacT marco M y P que tienen los mecanismos de funcionamiento montados en bridas. El disparo instantáneo del interruptor automático viene configurado de fábrica con el ajuste mínimo. En algunos casos, puede requerir un ajuste para que el motor pueda arrancar. Los selectores de configuración de disparo del interruptor automático están ubicados detrás del brazo de soporte del mecanismo de funcionamiento del interruptor automático.

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Coloque la palanca de la unidad en la posición de apagado, OFF, y abra la puerta.

  3. Inserte un destornillador pequeño de cabeza plana a través de la abertura en el brazo de soporte del mecanismo y en la ranura del selector de ajuste que se está cambiando (consulte Vista detallada del brazo de soporte del mecanismo y selectores de ajuste típicos). Gire el selector de ajuste hasta la posición deseada. Si no puede acceder a uno o más selectores a través de la abertura del brazo de soporte, vaya al paso 4. De lo contrario, vaya al paso 9.

    NOTA: Para los interruptores automáticos de marco M o P y amperaje ajustable , el selector de amperaje (o Ir, ajuste de larga duración) viene configurado de fábrica con el valor requerido según la aplicación de potencia/tensión. No cambie esta configuración. Si la configuración del selector parece incorrecta, consulte los diagramas del pedido para verificar la configuración correcta requerida y, si es necesario, ajústela para que coincida con el valor del diagrama.

    Vista detallada del brazo de soporte del mecanismo y selectores de ajuste típicos

    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
    Para evitar la posibilidad de un cortocircuito, no deje caer tornillos en los componentes debajo del ensamble del brazo de soporte.
    El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
  4. Desmonte el brazo de soporte y quite los cuatro tornillos de montaje de 1/4-20 x 3/8 (consulte Desmontaje del brazo de soporte). Guarde los tornillos para volver a ensamblar. No intente quitar ni aflojar los cuatro tornillos de ajuste de las placas basculantes de 1/4-20 x 1/2 pulg.

    Desmontaje del brazo de soporte

    A Tornillos de montaje del brazo de soporte  
    B Tornillos de ajuste de las placas basculantes  

    Consulte Ajuste de la unidad de disparo del interruptor automático para conocer los siguientes pasos.

  5. Si la unidad de disparo del interruptor automático tiene una puerta, use el destornillador para abrirla (A).

  6. Inserte el destornillador en la ranura del selector de ajuste que se está cambiando. Gire el selector de ajuste hasta la posición deseada. Repita según sea necesario con el resto de los selectores (B).

  7. Cierre la puerta de la unidad de disparo. Si es necesario, utilice un sello de seguridad de la unidad de disparo MicroLogic (MICROTUSEAL, no incluido) para proporcionar un precinto de seguridad (C).

    Ajuste de la unidad de disparo del interruptor automático

  8. Después de realizar los ajustes necesarios, vuelva a ensamblar el brazo de soporte utilizando los cuatro tornillos que quitó en el paso 4. Apriete cada tornillo a 70 lb-pulg.

  9. Cierre y trabe la puerta de la unidad.

  10. Pruebe el funcionamiento del mecanismo del interruptor automático cerrando y abriendo el interruptor automático con la palanca del operador.

  11. Si el mecanismo del interruptor automático no funciona correctamente, póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.