80459-641-01, Rev. 12

Operación

En esta sección se incluye la lista de verificación previa al funcionamiento y se describen los procedimientos de energización.

Lista de verificación previa la operación

Para asegurarse de que el CCM funciona correctamente, verifique lo siguiente antes de energizarlo:

  1. Realice todos los procedimientos de servicio de mantenimiento descritos en Mantenimiento del CCM hasta Prueba de aislamiento Es necesario realizar un servicio de mantenimiento inicial para detectar cualquier daño que pudo haber ocurrido durante su transporte así como localizar cualquier conexión suelta. No energice el CCM sino hasta haber completado el servicio de mantenimiento inicial.

    NOTA:

    Los siguientes procedimientos de mantenimiento no son necesarios antes de energizar el CCM por primera vez: Ensambles de conectores, contactos de arrancador y barreras/aislantes.

  2. Realice una prueba de aislamiento al CCM (consulte Prueba de aislamiento).

  3. Si el CCM está equipado con un dispositivo de protección contra fallas a tierra, ajuste y pruebe correctamente el dispositivo antes de energizarlo.

    Verificación previa a la operación

  4. Retire los bloques y demás material de sujeción temporal de los dispositivos eléctricos.

  5. Retire cualquier barra de derivación secundaria de los transformadores de corriente. No haga funcionar un transformador de corriente con el circuito secundario abierto.

  6. Manualmente, pruebe todos los interruptores, los interruptores automáticos y demás mecanismos de funcionamiento; asegúrese de que estén bien alineados y de que funcionen sin obstrucciones.

  7. Pruebe eléctricamente todos los interruptores, los interruptores automáticos y otros mecanismos operados eléctricamente (pero no bajo carga) para asegurarse de que los dispositivos funcionen correctamente. Es posible que se necesite una fuente auxiliar de alimentación de control.

  8. Verifique el intervalo y funcionamiento correcto de los contactos de los temporizadores.

  9. Verifique que se hayan instalado las unidades de sobrecarga adecuadas comparando las tablas de selección de sobrecarga con la corriente de carga completa del motor. Los relevadores de sobrecarga MotorLogic, Tesys T, Tesys Tera e IEC (si están incluidos) no requieren unidades térmicas, pero están configurados de fábrica en su nivel más bajo.

  10. Verifique que se hayan realizado todas las conexiones de carga y control remoto y que coincidan con los diagramas de cableado provistos.

  11. Asegúrese de que las conexiones a tierra se hayan realizado correctamente.

  12. Instale las cubiertas y cierre todas las puertas; verifique que todos los sujetadores estén bien apretados; verifique que todos los interbloqueos del mecanismo funcionen.

Para aplicaciones con clasificación de contención de arco:

  1. Verifique que los ángulos de elevación hayan sido retirados de todas las secciones de la alineación.

  2. Verifique que el ensamble de placa superior correcto haya sido instalado de acuerdo con las instrucciones provistas.

  3. Verifique que la configuración del dispositivo de protección contra sobrecorriente (DPCS) cumpla con los requisitos descritos en este documento antes de energizarlo.

  4. Verifique que se cumpla con el espacio necesario libre de obstrucciones por encima y alrededor del equipo según los requisitos descritos en este documento.

Para la alimentación principal de ArcBlok 1200:

  1. Verifique que todos los cables de alimentación entrantes estén correctamente instalados y asegurados:

    1. Se completó la sujeción de los cables según las instrucciones que comienzan en Instrucciones para sujetar los cables de entrada - Cámara de cables con aislamiento del lado de la línea ArcBlok 1200.

    2. El amortiguador y los dos resortes del panel posterior de la cámara de cables están instalados y funcionan correctamente.

    3. Las placas de cierre están instaladas con tubo conduit.

    4. El espacio que queda entre los conductores y el tubo conduit está sellado con masilla para sellar conductos.

  2. Verifique que todas las cubiertas del ArcBlok 1200 y de la cámara de cables se hayan reemplazado y asegurado correctamente.

Para la alimentación principal de ArcBlok 2500:

  1. Verifique que todos los cables de alimentación entrantes estén correctamente instalados y asegurados:

    1. Se completó la sujeción de los cables según las instrucciones que comienzan en Instrucciones para sujetar los cables de entrada - Cámara de cables con aislamiento del lado de la línea ArcBlok 2500.

    2. Las placas de cierre están instaladas con tubo conduit.

    3. El espacio que queda entre los conductores y el tubo conduit está sellado con masilla para sellar conductos.

  2. Verifique que todas las cubiertas del ArcBlok 2500 y de la cámara de cables se hayan reemplazado y asegurado correctamente.

Energización del CCM

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS, CSA Z462 o sus equivalentes locales.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
  • Revise la lista de verificación previa al funcionamiento y asegúrese de que todos los puntos estén correctos.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
NOTA: Si se produce una falla eléctrica, no intente volver a energizar el CCM. Consulte Mantenimiento después de haberse producido un evento en el sistema eléctrico.

Para energizar el CCM:

  1. Repase las Lista de verificación previa la operación antes de energizar.

  2. Desconecte todas las cargas de corriente descendente, inclusive el equipo de distribución y demás dispositivos que se encuentren a distancia del CCM.

  3. Verifique que todas las barreras, cubiertas y puertas estén cerradas antes de energizar el equipo.

  4. Energice el equipo en secuencia, comenzando por el principal, luego las unidades alimentadoras y luego las unidades de arranque del motor.

  5. Con todas las barreras colocadas y todas las puertas de la unidad cerradas y bloqueadas, encienda las unidades con un movimiento positivo y firme.

  6. Una vez que todos los dispositivos de desconexión estén cerrados, se pueden energizar las cargas como los circuitos de alumbrado, los arrancadores, los contactores, los calefactores y los motores.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.