80459-641-01, Rév. 12

Résistance de l’isolation

REMARQUE: Déconnecter tous les dispositifs transistorisés tels que SPD, variateurs de vitesse, démarreurs progressifs, condensateurs, filtres, puissancemètres et moniteurs de circuits avant d’effectuer des essais avec un mégohmmètre sur le CCM.
DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011 ou CAN/CSA Z462.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet équipement.
  • Couper toute alimentation électrique à cet équipement avant de travailler dessus.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
  • Suivre les instructions Essai d’isolation.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
Date Phase à phase Phase à terre
ATous les sectionneurs ouverts
A-B B-C C-A A-Terre B-Terre C-Terre
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Date Tous les sectionneurs fermés
A-B B-C C-A A-Terre B-Terre C-Terre
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.