80459-641-01, Rév. 12

Réglages des protecteurs de circuit moteur et des disjoncteurs Mag-Gard, PowerPacT et TeSys

Le National Electrical Code® (NEC®) et le Code canadien de l’électricité (CCE) exigent que les démarreurs magnétiques, utilisés en combinaison avec des disjoncteurs magnétiques réglables, disposent d’un relais de surcharge dans chaque conducteur. Les protecteurs de circuits de moteurs Mag‑Gard, PowerPacT ou TeSys BV4 sont les systèmes de protection standard dans les CCM Modèle 6.

Certaines unités de contrôle de moteur CCM Modèle 6 sont fournies avec des disjoncteurs PowerPacT à châssis M ou P. Les déclencheurs de disjoncteur sont réglés en usine sur l’intensité requise pour l’unité de commande du moteur. Il pourra dans certains cas être nécessaire de régler les paramètres de déclenchement instantané du disjoncteur pour permettre le démarrage du moteur.

Réglage du déclenchement magnétique des protecteurs de circuits de moteurs Mag-Gard ou PowerPacT

Le déclenchement magnétique est réglé à l’usine sur la position Lo (bas) pour les protecteurs de circuits de moteurs Mag-Gard. Pour le PowerPacT à châssis H et J, et les protecteurs de circuit moteur TeSys BV4, si applicable, le réglage du courant à pleine charge (CPC) est réglé en usine au minimum. Le paramètre de déclenchement instantané (Im) est réglé en usine sur Auto 1 ou sur le seuil de déclenchement instantané le plus bas. Pour les protecteurs de circuits de moteurs PowerPacT à châssis P (déclencheur électronique ET1.0M), le réglage de déclenchement instantané ajustable est placé à sa position la plus basse en usine. Ces réglages peuvent demander un ajustement pour obtenir un bon démarrage du moteur. Pour les types de protecteurs de circuits de moteurs Mag‑Gard, PowerPacT et TeSys BV4, se reporter aux limites du point de consigne de déclenchement magnétique précisées dans les normes nationales d’installation en vigueur. Pour les protecteurs de circuit moteur PowerPacT à châssis H et J, se reporter également aux directives d’utilisation 48940–260–01 , Réglages du protecteur de circuit moteur (PCM) pour les protecteurs de circuit moteur PowerPacT à châssis H et J.

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Couper toute alimentation électrique à cet équipement avant de travailler dessus.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Pour accéder au cadran de réglage Mag-Gard ou TeSys BV4 :

  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. Placer la poignée de l’unité dans la position OFF et ouvrir la porte.

  3. Tout en poussant le levier d’interverrouillage de la porte vers l’avant, déclencher le disjoncteur en appuyant sur le bouton d’essai (Réglage du déclenchement magnétique du Mag-Gard et TeSys BV4). La manette du sectionneur se déplace automatiquement vers le haut, donnant accès au cadran de réglage.

Réglage du déclenchement magnétique du Mag-Gard et TeSys BV4

Après avoir obtenu le courant de pleine charge du moteur de la plaque signalétique du moteur, sélectionner un point de consigne du déclenchement réglable pour faire un essai de mise en marche du moteur. Des réglages complémentaires peuvent être nécessaires en fonction des caractéristiques de charge du moteur. Consulter les normes nationales d’installation en vigueur pour connaître les points de consigne permis.

Après avoir réglé le réglage du déclenchement, réinitialiser le disjoncteur en déplaçant la poignée de sectionnement sur la position ON puis la position OFF.

Pour accéder aux cadrans de réglage du courant à pleine charge (CPC) et du déclenchement instantané (Im) des protecteurs PowerPacT à châssis H et J :

Réglage du déclenchement magnétique du PowerPacT à châssis H et J

  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. Placer la poignée de l’unité dans la position OFF et ouvrir la porte.

  3. Pour régler les cadrans FLA et Im, se reporter aux directives d’utilisation 48940–260–01, Réglages du protecteur de circuit moteur (PCM) pour les protecteurs de circuit moteur PowerPacT à châssis H et J.

REMARQUE:
  • Sélectionner les protecteurs de circuits de moteurs Mag-Gard, PowerPacT ou TeSys BV4 de rechange pour les CCM qui utilisent la tension nominale et le courant nominal indiqués dans le catalogue des CCM Modèle 6 (8998CT9701) en plus des tableaux de sélection des protecteurs Mag-Gard, PowerPacT ou TeSys dans la dernière édition du SchneiderElectric Digest.

  • Ces protecteurs de circuits de moteurs conviennent aux moteurs possédant des lettres du code d’indication de rotor bloqué, basées sur les codes et normes nationaux en vigueur. Pour d’autres moteurs, consulter votre représentant des ventes local Schneider Electric.

Pour accéder au cadran de réglage du déclenchement (lsd) du disjoncteur PowerPacT à châssis L :

  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. Placer la poignée de l’unité dans la position OFF et ouvrir la porte.

  3. Régler le déclenchement sur surintensité en ajustant l’interrupteur désigné « lsd » comme indiqué dans Réglage du déclenchement instantané du disjoncteur PowerPacT à châssis L (Figure 130). Le cadran est gradué en ampères. Consulter les directives d’utilisation 48940-310-01, Déclencheurs MicroLogic™ 0, 1, 2 et 3 – Manuel d’utilisation pour plus de renseignements sur le réglage du déclenchement.

Réglage du déclenchement instantané du disjoncteur PowerPacT à châssis L

Après avoir obtenu le courant de pleine charge du moteur de la plaque signalétique du moteur, sélectionner un point de consigne du déclenchement réglable pour faire un essai de mise en marche du moteur. Des réglages complémentaires peuvent être nécessaires en fonction des caractéristiques de charge du moteur. Consulter les normes nationales d’installation en vigueur pour connaître les points de consigne permis.

Pour accéder au cadran de réglage du déclenchement instantané du protecteur PowerPacT à châssis P (Im) :

  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. Placer la poignée de l’unité dans la position OFF et ouvrir la porte.

  3. Régler comme suit :

    1. Pour les déclencheurs électroniques ET1.0I et ET1.0M, régler le déclenchement instantané (Ii) en réglant l’interrupteur A (Réglage du déclenchement instantané du protecteur PowerPacT à châssis P). Les réglages d’interrupteurs sont des multiples de la valeur nominale du châssis.

      Réglage du déclenchement instantané du protecteur PowerPacT à châssis P

    2. Pour les PCM à châssis P avec d’autres déclencheurs électroniques MicroLogic, reportez-vous aux directives d’utilisation 48049-148-05, Disjoncteurs PowerPacT™ à châssis P et NS630b–NS1600

Après avoir obtenu le courant de pleine charge du moteur de la plaque signalétique du moteur, sélectionner un point de consigne du déclenchement réglable pour faire un essai de mise en marche du moteur. Des réglages complémentaires peuvent être nécessaires en fonction des caractéristiques de charge du moteur. Consulter les normes nationales d’installation en vigueur pour connaître les points de consigne permis.

Réglage des disjoncteurs PowerPacT à châssis M et P dans les unités de démarrage des centres de commande de moteurs

Nous décrivons ci-dessous les procédures de réglage des déclencheurs des disjoncteurs PowerPacT à châssis M et P avec mécanismes actionneurs montés sur bride. Le réglage du déclenchement instantané du disjoncteur est réglé en usine sur le minimum. Il pourra, dans certains cas, être nécessaire de le régler pour permettre le démarrage du moteur. Les cadrans de réglage du déclenchement du disjoncteur sont situés derrière le bras de l’actionneur du disjoncteur.

  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. Placer la poignée de l’unité dans la position OFF et ouvrir la porte.

  3. Insérer un petit tournevis à tête plate dans l’ouverture du bras du mécanisme et dans la fente du cadran à régler (Vue détaillée du bras du mécanisme et des cadrans de réglage typiques). Mettre le cadran de réglage à la position souhaitée. Si des cadrans ne sont pas accessibles par l’ouverture du bras, passer à l’étape 4. Sinon, passer à l’étape 9.

    REMARQUE: Pour les disjoncteurs à intensité réglable châssis M ou P, le cadran d’intensité (« Ir long time ») est réglé en usine sur la valeur requise associée à l’application de puissance/tension en question. Ne pas changer ce réglage. Si le réglage du cadran semble incorrect, consulter les dessins de la commande pour vérifier le réglage correct requis et, si nécessaire, ajuster le réglage en conséquence.

    Vue détaillée du bras du mécanisme et des cadrans de réglage typiques

    DANGER
    RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC
    Pour éviter tout risque de court-circuit, veiller à ne pas introduire de vis dans les composants situés sous l’ensemble de bras.
    Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
  4. Démonter le bras en retirant les quatre vis de montage de 1/4-20 × 3/8 po (Démontage du bras). Mettre les vis de côté pour le réassemblage. Ne pas essayer de retirer ni de desserrer les quatre vis de réglage des plaques à bascule 1/4-20 × 1/2 po.

    Démontage du bras

    A Vis de fixation du bras  
    B Vis de réglage des plaques à bascule  

    Voir Réglage du déclencheur de disjoncteur pour les étapes suivantes.

  5. Si le déclencheur du disjoncteur est muni d’une porte, utiliser le tournevis pour l’ouvrir (A).

  6. Insérer le tournevis dans la fente du cadran à régler. Mettre le cadran de réglage à la position souhaitée. Répéter l’opération si nécessaire pour les autres cadrans (B).

  7. Fermer la porte du déclencheur. Utiliser un plombage inviolable pour déclencheur MicroLogic (MICROTUSEAL, non fourni), si nécessaire, pour fournir une preuve en cas d’effraction (C).

    Réglage du déclencheur de disjoncteur

  8. Après avoir effectué les réglages nécessaires, remonter le bras à l’aide des quatre vis retirées à l’étape 4. Serrer chaque vis à 70 lb-po.

  9. Fermer et verrouiller la porte de l’unité.

  10. Tester le fonctionnement du mécanisme du disjoncteur en fermant et en ouvrant le disjoncteur à l’aide de la manette de fonctionnement.

  11. Si le mécanisme du disjoncteur ne fonctionne pas correctement, contacter votre représentant local Schneider Electric.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.