DOCA0122ZH-11

远程访问的网络安全建议

概述

远程访问可通过以下断路器进行:

  • 配备有 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器

  • 配备有 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器

  • 配备有 MicroLogic 脱扣单元的 MasterPacT NT/NW 断路器

  • ComPacT 断路器

  • PowerPacT 断路器

本部分列出了这些断路器的远程访问路径,另外还提供了保护这些访问路径的建议。这些都是设备运行要考虑的重要因素。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?