DOCA0122ES-11

Recomendaciones de ciberseguridad para el acceso remoto

Descripción general

El acceso remoto está disponible con los siguientes interruptores automáticos:

  • Interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X

  • Interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic Active

  • Interruptores automáticos MasterPacT NT/NW con unidades de disparo remoto MicroLogic

  • Interruptores automáticos ComPacT

  • Interruptores automáticos PowerPacT

Esta parte enumera las rutas de acceso remoto a dichos interruptores automáticos. También proporciona recomendaciones para asegurar estas rutas de acceso. Son cuestiones importantes que tener en cuenta para el funcionamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?