DOCA0122ES-11

Recomendaciones de ciberseguridad para la eliminación o retiro

Las interfaces EIFE e IFE y el servidor IFE contienen información confidencial configurada durante la puesta en marcha, valores de datos recientes y registros. Por ejemplo, esta información puede incluir contraseñas o consumos de energía medidos.

Es necesario realizar un restablecimiento de fábrica antes de desechar el equipo EIFE o la IFE interfaz, o el IFE servidor. Para obtener más información, consulte la guía del usuario correspondiente a su interfaz.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?