DOCA0122ZH-11

MicroLogic HMI 本地访问的保护建议

可通过 HMI 访问的功能

任何能够触及安装有断路器的机箱的人员都能够访问 MicroLogic HMI

一些关键的功能,比如设备的保护设置,可以通过 MicroLogic HMI 来配置。

通过 MicroLogic Active HMI 访问的保护建议

MicroLogic Active HMI 可以启用 PIN 码保护。建议在 MicroLogic Active 控制单元上使用 PIN 码保护。有关 PIN 码保护的更多信息,请参阅设计 PIN 码策略

为了提高安全性,您必须:

  • MicroLogic Active HMI 的保护盖进行铅封。

  • 盖上MicroLogic Active USB 端口的保护盖。

  • 将断路器安装在锁闭区域中。

  • 始终保持该区域锁闭。

  • 仅将钥匙或进入密码交给授权人员。

有关断路器访问保护的更多信息,请参阅实施限制访问策略

通过其他 MicroLogic HMI 访问的保护建议

下列断路器中的 MicroLogic HMI 未使用 PIN 码或密码保护:

  • 配备有 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器

  • 配备有 MicroLogic 脱扣单元的 MasterPacT NT/NW 断路器

  • ComPacT 断路器

  • PowerPacT 断路器

此外,并非所有 MicroLogic HMI 都能被物理地锁定以防止有人访问显示屏幕。因此,如要保护对 HMI 的访问,您必须:

  • MicroLogic HMI 的保护盖进行铅封(如果此盖能够铅封)。

  • 将断路器安装在锁闭区域中。

  • 始终保持该区域锁闭。

  • 仅将钥匙或进入密码交给授权人员。

有关断路器访问保护的更多信息,请参阅实施限制访问策略

锁定保护设置

下列断路器的保护设置可以进行物理锁定,以免它们遭到通过 HMI 进行的本地更改:

  • 配备有 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器

  • 配备有 MicroLogic 脱扣单元的 MasterPacT NT/NW 断路器

  • ComPacT 断路器

  • PowerPacT 断路器

缺省情况下,在这些断路器中允许从 HMI 更改保护设置。如果不希望使用此功能,建议您锁定保护设置。有关更多信息,请参阅 MicroLogic 用户指南

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?