通过 Bluetooth® 无线技术 (MasterPacT MTZ) 访问的保护建议
通过 Bluetooth 无线技术访问功能
| 注意 |
|---|
|
意外操作风险
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
利用 Bluetooth Low Energy 无线技术,您可以通过运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机访问 MicroLogic X 控制单元。此应用提供了与控制单元的面向任务的对接。通过 Bluetooth 无线技术传输的数据利用 AES 128 位加密算法加密。
建立 Bluetooth 连接的前提条件
与 MicroLogic X 控制单元建立 Bluetooth 无线连接的前提条件是:
-
MicroLogic X 控制单元必须通电。
-
必须在 MicroLogic X 控制单元上启用 Bluetooth 功能。
-
一次只能有一台智能手机连接到控制单元。
-
您的智能手机上必须安装有 EcoStruxure Power Device 应用。
-
智能手机必须支持 Bluetooth Low Energy 无线技术(4.0 或以上)。
-
必须能够触及 MicroLogic X 控制单元,以便通过按下激活按钮来激活 Bluetooth 功能,并且在连接持续时间内,工作人员必须在相应距离范围内(通常在与控制单元相距 20 至 30 米或码的范围内)。
任何满足这些条件并且建立了连接的人员都可以访问能够影响您设备系统的功能。
有关建立 Bluetooth 连接的详细程序,请参阅 MasterPacT MTZ - MicroLogic X 控制单元 - 用户指南 。
通过 Bluetooth 无线技术访问的一般保护建议
如要保护可通过 Bluetooth 无线技术进行的功能访问,建议:
-
将 MasterPacT MTZ 断路器安装在锁闭的区域,使得只有授权人员才能够触及 MicroLogic X 控制单元。
-
始终保持该区域锁闭。
-
仅将钥匙或进入密码交给授权人员。
有关 MasterPacT MTZ 断路器访问保护的更多信息,请参阅实施限制访问策略。
有关 Bluetooth 无线技术的使用建议
Bluetooth 功能的实现符合 NIST Special Publication 800-121(修订版 1)。然而,如要保护可通过 Bluetooth 无线技术进行的功能访问,建议:
-
禁用 MicroLogic X 控制单元上的 Bluetooth 功能,只有在准备好建立连接的情况下才启用此功能。
有关禁用 Bluetooth 功能的详细程序,请参阅 MasterPacT MTZ - MicroLogic X 控制单元 - 用户指南 。
-
将 Bluetooth 功能断开定时器设置为 5 分钟。
-
除非正在启动 Bluetooth 连接,否则不得通过 MicroLogic X 控制单元正面的激活按钮激活 Bluetooth 功能。Bluetooth 功能在不使用时必须保持关闭。
-
完成后,按下 Bluetooth 按钮,即可终止通讯。
-
只有在必要时以及在安全的区域中,才能执行配对。
-
即使意外地发现提示输入配对码,也不要输入。
-
在 Bluetooth 配对期间,使智能手机尽可能靠近 MicroLogic X 控制单元。
EcoStruxure Power Device 应用 使用建议
如要限制通过运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机对 MicroLogic X 控制单元的访问,建议仅使用官方 Schneider Electric EcoStruxure Power Device 应用 来连接 MasterPacT MTZ 断路器。
智能手机使用建议
如要限制智能手机对 MicroLogic X 控制单元的访问,建议:
-
确保安装有 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机受到密码保护并且仅供工作之用。
-
实施智能手机供应商或制造商推荐的所有安全功能,由此强化安装有 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机。
-
保持智能手机的防病毒应用程序为最新版本。
-
在非必要情况下,不得透露与智能手机有关的信息(电话号码、MAC 地址)。
-
在与 MicroLogic X 控制单元进行 Bluetooth 连接期间,断开智能手机的网络连接。
-
切勿在智能手机上存储敏感信息。