Recomendaciones para proteger el acceso a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® (MasterPacT MTZ)
Funciones accesibles a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth
| AVISO |
|---|
|
RIESGO DE FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth Low Energy, puede acceder a la unidad de control MicroLogic X desde un smartphone que esté ejecutando la Aplicación EcoStruxure Power Device. Esta aplicación ofrece una interfaz orientada a tareas con la unidad de control. Los datos transferidos a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth se cifran utilizando el algoritmo de cifrado AES de 128 bits.
Requisitos previos para establecer una conexión Bluetooth
Para establecer una conexión inalámbrica Bluetooth con la unidad de control MicroLogic X, los requisitos previos son los siguientes:
-
La unidad de control MicroLogic X debe estar encendida.
-
La función Bluetooth de la unidad de control MicroLogic X debe estar activada.
-
Solo se puede conectar un smartphone a una unidad de control a la vez.
-
Debe tener un smartphone con Aplicación EcoStruxure Power Device instalada.
-
El smartphone debe admitir la tecnología inalámbrica Bluetooth Low Energy (4.0 o versiones superiores).
-
Debe tener acceso a la unidad de control MicroLogic X para activar la función Bluetooth (pulsando el pulsador de activación correspondiente) y encontrarse físicamente en la zona de cobertura durante la conexión (normalmente, de 20 a 30 metros o yardas).
-
Debe introducir el código de emparejamiento de 6 cifras generado aleatoriamente por la unidad de control MicroLogic X y mostrado en la HMI MicroLogic X.
Cualquier persona que cumpla estas condiciones y establezca una conexión tendrá acceso a funciones que pueden afectar a la instalación.
Para conocer los procedimientos detallados para establecer una conexión Bluetooth, consulte MasterPacT MTZ - MicroLogic X .
Recomendaciones generales para proteger el acceso a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth
Para proteger el acceso a las funciones a las que se puede acceder a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth, se recomienda:
-
Instalar el interruptor automático MasterPacT MTZ en un área cerrada para que solo el personal autorizado pueda acceder a la unidad de control MicroLogic X.
-
Mantener el área cerrada en todo momento.
-
Facilitar la llave o el código de acceso únicamente a personal autorizado.
Para obtener información adicional sobre cómo proteger el acceso al interruptor automático MasterPacT MTZ, consulte Implementación de una política de acceso restringido.
Recomendaciones para utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth
La implementación de la función Bluetooth cumple con lo estipulado en la publicación especial NIST 800-121 Revisión 1. No obstante, para proteger el acceso a las funciones a las que se puede acceder a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth, se recomienda:
-
Desactivar la función Bluetooth en la unidad de control MicroLogic X y activarla solo cuando esté listo para establecer una conexión.
Para obtener los procedimientos detallados sobre cómo desactivar la función Bluetooth Bluetooth, consulte MasterPacT MTZ - MicroLogic X .
-
Ajustar el temporizador de desconexión de la función Bluetooth en 5 minutos.
-
Excepto cuando inicie una conexión Bluetooth, la función Bluetooth no debe activarse por medio del pulsador de activación de la parte frontal de la unidad de control MicroLogic X. La función Bluetooth debe permanecer desconectada cuando no se utilice.
-
Pulse el pulsador Bluetooth para finalizar la comunicación cuando haya terminado.
-
El emparejamiento solo debe realizarse cuando sea necesario y en una zona segura.
-
No introduzca un código de emparejamiento si se le pide de forma inesperada.
-
Durante el emparejamiento de Bluetooth, mantenga el smartphone lo más cerca posible de la unidad de control MicroLogic X.
Recomendaciones para el uso de EcoStruxure Power Device
Para restringir el acceso a la unidad de control MicroLogic X desde un smartphone en el que se ejecute Aplicación EcoStruxure Power Device, se recomienda utilizar únicamente la oficial de Schneider Electric Aplicación EcoStruxure Power Device para conectarse al interruptor automático MasterPacT MTZ.
Recomendaciones para el uso de smartphones
Para restringir el acceso a la unidad de control MicroLogic X desde un smartphone, se recomienda:
-
Asegurarse de que los smartphones que dispongan de Aplicación EcoStruxure Power Device estén protegidos con contraseña y se utilicen solo para el trabajo.
-
Proteger los smartphones en los que se haya instalado Aplicación EcoStruxure Power Device implementando todas las funciones de seguridad recomendadas por el proveedor o el fabricante del smartphone.
-
Mantener actualizadas las aplicaciones antivirus para smartphones.
-
No facilitar información acerca del smartphone (número de teléfono, dirección MAC) a menos que sea estrictamente necesario.
-
Desconectar el smartphone de Internet durante la conexión Bluetooth con la unidad de control MicroLogic X.
-
No almacenar información confidencial en un smartphone.