通过 NFC (MasterPacT MTZ) 访问的保护建议
可通过 NFC 访问的功能
通过无线近场通讯 (NFC),即使 MicroLogic X 或 MicroLogic Active 控制单元未通电,也可以将诊断数据从控制单元下载到智能手机。无法修改控制单元上的任何设置,也无法使 MasterPacT MTZ 断路器分闸、合闸或复位。
建立 NFC 连接的前提条件
与 MicroLogic X 或 MicroLogic Active 控制单元建立 NFC 无线连接的前提条件是:
-
必须能够物理上进入 MasterPacT MTZ 断路器所在的房间以及设备柜。
-
智能手机上必须安装有 EcoStruxure Power Device 应用。
-
智能手机必须支持 NFC。
任何满足这些条件的人员都可以下载对于您的操作而言可能具有机密性的数据。在 MicroLogic X 或 MicroLogic Active 控制单元中,不会记录通过 NFC 建立的连接。
有关建立 NFC 连接的详细程序,请参阅 MicroLogic X 或 MicroLogic Active 用户指南。
通过 NFC 访问的一般保护建议
如要保护可通过无线 NFC 进行的数据访问,建议:
-
将 MasterPacT MTZ 断路器安装在锁闭的区域,使得只有授权人员才能够触及 MicroLogic X 或 MicroLogic Active 控制单元。
-
始终保持该区域锁闭。
-
仅将钥匙或进入密码交给授权人员。
有关更多信息,请参阅 断路器本地访问MasterPacT MTZ限制建议。
NFC 通讯建议
如要保护可通过无线 NFC 进行的功能访问,建议:
EcoStruxure Power Device 应用 使用建议
如要限制通过运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机对 MicroLogic X 或 MicroLogic Active 控制单元的访问,建议仅使用官方 Schneider Electric EcoStruxure Power Device 应用 来连接 MasterPacT MTZ 断路器。
智能手机使用建议
如要限制智能手机对 MicroLogic X 或 MicroLogic Active 控制单元的访问,建议:
-
确保安装有 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机受到密码保护并且仅供工作之用。
-
实施智能手机供应商或制造商推荐的所有安全功能,由此强化安装有 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机。
-
保持智能手机的防病毒应用程序为最新版本。
-
在非必要情况下,不得透露与智能手机有关的信息(电话号码、MAC 地址)。
-
在与 MicroLogic X 或 MicroLogic Active 控制单元进行 NFC 连接期间,断开智能手机的网络连接(例如,将智能手机设置成飞行模式)。
-
切勿在智能手机上存储敏感信息。