DOCA0122ES-11

Recomendaciones para proteger el acceso a través de NFC (MasterPacT MTZ)

Funciones accesibles a través de NFC

Por medio de la comunicación de campo cercano (NFC) inalámbrica, se pueden descargar datos de diagnóstico de la unidad de control MicroLogic X o MicroLogic Active a un smartphone, aunque la unidad de control no esté encendida. No es posible cambiar ningún ajuste en la unidad de control, ni abrir, cerrar o reiniciar el interruptor automático MasterPacT MTZ.

Requisitos previos para establecer una conexión NFC

Para establecer una conexión inalámbrica NFC con la unidad de control MicroLogic X o MicroLogic Active, los requisitos previos son los siguientes:

  • Debe tener acceso físico a la sala en la que está el interruptor automático MasterPacT MTZ y a la carcasa del equipo.

  • Aplicación EcoStruxure Power Device debe estar instalada en el smartphone.

  • El smartphone debe ser compatible con la NFC.

Cualquier persona que cumpla estas condiciones puede descargar datos que pueden ser confidenciales para las operaciones. En la unidad de control MicroLogic X o MicroLogic Active, no se registran las conexiones establecidas a través de NFC.

Para conocer el procedimientodetallado para establecer una conexión NFC, consulte la Guía del usuario de MicroLogic X o MicroLogic Active.

Recomendaciones generales para proteger el acceso a través de NFC

Para proteger el acceso a datos a los que se puede llegar mediante NFC inalámbrica, se recomienda lo siguiente:

  • Instalar el interruptor automático MasterPacT MTZ en un área cerrada para que solo el personal autorizado pueda acceder a la unidad de control MicroLogic X o MicroLogic Active.

  • Mantener el área cerrada en todo momento.

  • Facilitar la llave o el código de acceso únicamente a personal autorizado.

Para obtener más información, consulte las recomendaciones para restringir el acceso local al interruptor automático MasterPacT MTZ.

Recomendaciones para la comunicación NFC

Para proteger el acceso a funciones a las que se puede llegar mediante NFC inalámbrica, se recomienda lo siguiente:

  • Desconectar el smartphone de Internet (por ejemplo, colocarlo en modo avión) durante una conexión NFC con la unidad de control MicroLogic X o MicroLogic Active.

  • No introducir un código de emparejamiento si se le solicita, porque no es necesario para una conexión NFC.

Recomendaciones para el uso de EcoStruxure Power Device

Para restringir el acceso a la unidad de control MicroLogic X o MicroLogic Active desde un smartphone en el que se ejecute Aplicación EcoStruxure Power Device, se recomienda utilizar únicamente la oficial de Schneider Electric Aplicación EcoStruxure Power Device para conectarse al interruptor automático MasterPacT MTZ.

Recomendaciones para el uso de smartphones

Para restringir el acceso a la unidad de control MicroLogic X o MicroLogic Active desde un smartphone, se recomienda:

  • Asegurarse de que los smartphones que dispongan de Aplicación EcoStruxure Power Device estén protegidos con contraseña y se utilicen solo para el trabajo.

  • Proteger los smartphones en los que se haya instalado Aplicación EcoStruxure Power Device implementando todas las funciones de seguridad recomendadas por el proveedor o el fabricante del smartphone.

  • Mantener actualizadas las aplicaciones antivirus para smartphones.

  • No facilitar información acerca del smartphone (número de teléfono, dirección MAC) a menos que sea estrictamente necesario.

  • Desconectar el smartphone de Internet (por ejemplo, colocarlo en modo avión) durante una conexión NFC con la unidad de control MicroLogic X o MicroLogic Active.

  • No almacenar información confidencial en un smartphone.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?