Recomendaciones para proteger el acceso a la unidad de control o disparo MicroLogic a través del Unidad de visualización FDM121
Funciones accesibles a través de Unidad de visualización FDM121
Es posible acceder a las funciones de la unidad de control o disparo remoto MicroLogic desde el Unidad de visualización FDM121 conectado a la IMU.
En la Unidad de visualización FDM121 se muestran las mediciones, alarmas y datos de ayuda para el funcionamiento de la IMU. La Unidad de visualización FDM121 se puede utilizar para controlar los siguientes elementos:
-
Un interruptor automático provisto de un mecanismo de motor
-
La aplicación predefinida que ejecuta el módulo IO
La Unidad de visualización FDM121 es compatible con los siguientes dispositivos:
-
Interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X
-
Interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic Active
-
Interruptores automáticos MasterPacT NT/NW
-
Interruptores automáticos ComPacT NS
-
Interruptores automáticos PowerPacT de marcos P y R
-
Interruptores automáticos ComPacT NSX
-
Interruptores automáticos PowerPacT de marcos H, J y L
Recomendaciones generales para proteger el acceso a través de la Unidad de visualización FDM121
Para proteger el acceso a las funciones a las que se puede acceder en la Unidad de visualización FDM121, se recomienda:
-
Instalar el interruptor automático MasterPacT MTZ, ComPacT o PowerPacT y el Unidad de visualización FDM121 asociado en un área cerrada para que solo el personal autorizado pueda acceder al Unidad de visualización FDM121.
-
Mantener el área cerrada en todo momento.
-
Facilitar la llave o el código de acceso únicamente a personal autorizado.
Para obtener más información, consulte las recomendaciones para restringir el acceso local al interruptor automático MasterPacT MTZ, ComPacT o PowerPacT.
Recomendaciones para proteger el acceso a la unidad de control MicroLogic Active a través del Unidad de visualización FDM121
El acceso a las unidades de control de MicroLogic Active a través de Unidad de visualización FDM121 solo está permitido en Auto Local control mode. Se recomienda ajustar el modo de control a Manual para evitar comandos intrusivos.