通过 FDM121 显示屏 访问 MicroLogic 控制或脱扣单元的保护建议
可通过 FDM121 显示屏 访问的功能
可以通过连接到 IMU 的 FDM121 显示屏 访问 MicroLogic 控制或脱扣单元的功能。
FDM121 显示屏 显示来自 IMU 的测量结果、报警和操作支持数据。FDM121 显示屏 可用于控制:
-
配有电动机构的断路器
-
由 IO 模块执行的预定义应用程序。
FDM121 显示屏 与下列设备兼容:
-
配备有 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器
-
配备有 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器
-
MasterPacT NT/NW 断路器
-
ComPacT NS 断路器
-
PowerPacT P 型和 R 型断路器
-
ComPacT NSX 断路器
-
PowerPacT H 、J 和 L 型断路器
通过 FDM121 显示屏 访问的一般保护建议
为了保护可通过 FDM121 显示屏 进行的功能访问,建议:
-
将 MasterPacT MTZ、ComPacT 或 PowerPacT 断路器及相关的 FDM121 显示屏 安装在锁闭的区域,使得只有授权人员才能够触及 FDM121 显示屏
-
始终保持该区域锁闭。
-
仅将钥匙或进入密码交给授权人员。
有关更多信息,请参阅 MasterPacT MTZ、ComPacT 或 PowerPacT 断路器本地访问限制建议。
通过 FDM121 显示屏 访问 MicroLogic Active 控制单元的保护建议
只有在 Auto Local control mode 中才允许通过 FDM121 显示屏 访问 MicroLogic Active 控制单元。建议将控制模式设置为 Manual,以避免入侵性命令。