DOCA0122ES-11

Recomendaciones para proteger el acceso a la unidad de disparo remoto MicroLogic a través del puerto de prueba

Funciones accesibles a través del puerto de prueba mediante una interfaz de mantenimiento USB

Es posible acceder a las funciones de la unidad de disparo remoto MicroLogic conectando un PC con el software EcoStruxure Power Commission al puerto de prueba de la unidad de disparo remoto a través de la interfaz de mantenimiento USB.

La interfaz de mantenimiento USB permite conectar un PC con el software EcoStruxure Power Commission al puerto de prueba de la unidad de disparo remoto para llevar a cabo todo tipo de comprobaciones, pruebas y ajustes en la unidad de disparo MicroLogic.

La interfaz de mantenimiento USB es compatible con los siguientes dispositivos:

  • Interruptores automáticos ComPacT NSX

  • Interruptores automáticos PowerPacT de marcos H, J y L

Funciones accesibles a través del puerto de prueba mediante una interfaz de servicio

Es posible acceder a las funciones de la unidad de disparo remoto MicroLogic conectando un PC con el software EcoStruxure Power Commission al puerto de prueba de la unidad de disparo remoto a través de la interfaz de servicio.

La interfaz de servicio permite conectar un PC con el software EcoStruxure Power Commission al puerto de prueba de la unidad de disparo remoto para llevar a cabo todo tipo de comprobaciones, pruebas y ajustes en la unidad de disparo remoto MicroLogic.

La interfaz de servicio es compatible con los siguientes dispositivos:

  • Interruptores automáticos MasterPacT NT/NW

  • Interruptores automáticos EasyPact™ MVS

  • Interruptores automáticos ComPacT NS

  • Interruptores automáticos PowerPacT de marcos P y R

  • Interruptores automáticos ComPacT NSX

  • Interruptores automáticos PowerPacT con marcos H, J y L

Recomendaciones generales para proteger el acceso a través del puerto de prueba

Para proteger el acceso a las funciones a las que se puede acceder a través del puerto de prueba en la unidad de disparo remoto MicroLogic, se recomienda:

  • Instalar el interruptor automático MasterPacT NT/NW, ComPacT o PowerPacT en un área cerrada para que solo el personal autorizado pueda acceder a la unidad de disparo MicroLogic.

  • Mantener el área cerrada en todo momento.

  • Facilitar la llave o el código de acceso únicamente a personal autorizado.

Para obtener más información, consulte las recomendaciones para restringir el acceso local al interruptor automático MasterPacT, ComPacT y PowerPacT.

Recomendaciones para PC que en los que se ejecuta el software EcoStruxure Power Commission

Para proteger el acceso a la unidad de disparo remoto MicroLogic desde un PC conectado localmente al puerto de prueba de la parte frontal de la unidad de disparo remoto, se recomienda:

  • Mantener los PC bloqueados mientras no se utilicen.

  • Asegurarse de que los PC en los que se ejecute el software EcoStruxure Power Commission requieran un nombre de usuario y una contraseña.

  • Aplicar el uso de contraseñas seguras.

  • Asegurarse de que las contraseñas de usuario se cambien periódicamente.

  • Prohibir la reutilización de contraseñas antiguas.

  • Ajustar un temporizador para bloquear la pantalla del PC tras un periodo de inactividad.

  • Proteger los PC siguiendo las directrices más recientes del proveedor para el sistema operativo que se ejecute en el PC.

  • Limitar el número de usuarios a los que se permite utilizar el software EcoStruxure Power Commission.

  • Mantener actualizadas las aplicaciones antivirus para PC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?