DOCA0122ZH-11

通过测试端口访问 MicroLogic 脱扣单元的保护建议

经由 USB 维护接口通过测试端口访问功能

可以将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 通过 USB 维护接口连接到脱扣单元的测试端口,由此访问 MicroLogic 脱扣单元的功能。

USB 维护接口让您能够将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到脱扣单元的测试端口,从而对 MicroLogic 脱扣单元执行一系列的检查、测试和调整。

USB 维护接口与下列设备兼容:

  • ComPacT NSX 断路器

  • PowerPacT H 、J 和 L 型断路器

经由服务维护接口通过测试端口访问功能

可以将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 通过服务接口连接到脱扣单元的测试端口,由此访问 MicroLogic 脱扣单元的功能。

服务接口让您能够将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到脱扣单元的测试端口,从而对 MicroLogic 脱扣单元执行一系列的检查、测试和调整。

服务接口与下列设备兼容:

  • MasterPacT NT/NW™ 断路器

  • EasyPact™ MVS 断路器

  • ComPacT NS 断路器

  • PowerPacT P 型和 R 型断路器

  • ComPacT NSX 断路器

  • PowerPacT H 型、J 型和 L 型断路器

通过测试端口访问的一般保护建议

如要保护可通过 MicroLogic 脱扣单元上的测试端口进行的功能访问,建议:

  • MasterPacT NT/NWComPacTPowerPacT 断路器安装在锁闭的区域,使得只有授权人员才能够触及 MicroLogic 脱扣单元。

  • 始终保持该区域锁闭。

  • 仅将钥匙或进入密码交给授权人员。

有关更多信息,请参阅 MasterPacT、ComPacT 和 PowerPacT 断路器本地访问限制建议。

运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 的相关建议

如要保护通过本地连接到脱扣单元正面测试端口的 PC 进行的 MicroLogic 脱扣单元访问,建议:

  • PC 未使用时,保持安全锁闭隔离。

  • 确保运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 需要用户登陆和密码。

  • 强制使用强密码

  • 确保定期修改用户密码。

  • 禁止重新使用旧密码。

  • 设置定时器,以便在达到某个闲置时间之后锁定 PC 屏幕。

  • 根据 PC 上运行的操作系统的最新供应商指南,强化 PC。

  • 限制可使用 EcoStruxure Power Commission 软件的用户数。

  • 保持 PC 的防病毒应用程序为最新版本。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?