NHA2778906-13

Mittelwert

Das Messgerät liefert die letzten, aktuellen, prognostizierten und maximalen Mittelwerte (Spitzenmittelwerte) sowie einen Zeitstempel, wann der maximale Mittelwert (Spitzenmittelwert) aufgetreten ist.

Das Messgerät unterstützt Standardmethoden zur Mittelwertberechnung. Dazu gehören Gleitblock-, Festblock- Rollblock-, thermischer und synchronisierter Mittelwert.

Spitzenmittelwertregister können manuell (kennwortgeschützt) zurückgesetzt werden.

Zu den Mittelwertmessungen gehören:

  • Gesamtmittelwert W, VAR, VA

  • Strommittelwert (Durchschnittswert)

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.