NHA2778906-13

Nachrüstung

HINWEIS: Nur zutreffend für die Messgerätmodelle PM2220/PM2230

Mithilfe des Nachrüstungs-Kommunikationsmodus im Messgerät können Sie Datenmodell-Altversionen für die Kommunikation mit neuen Modellen konfigurieren. Die Nachrüstungs-Register-Zuordnungsübersicht kann über die MMS konfiguriert werden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.