NHA2778906-12

Messgerät-Initialisierung

„Meter Initialization“ ist ein Sonderbefehl, mit dem die Energie-, Leistungs- und Mittelwerte sowie der Betriebszeit-Timer des Messgeräts gelöscht werden.

Es ist üblich, das Messgerät nach Abschluss seiner Konfiguration zu initialisieren, bevor es zu einem Energiemanagementsystem hinzugefügt wird.

Navigieren Sie nach der Konfiguration aller Messgerät-Einrichtungsparameter durch die verschiedenen Anzeigebildschirme und überprüfen Sie, ob die angezeigten Daten gültig sind. Führen Sie dann eine Messgerät-Initialisierung durch.

HINWEIS: Sie können die Messgerät-Initialisierung über ION Setup und die gesicherte Befehlsschnittstelle durchführen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?