NHA2778906-13

Grundeinrichtungsparameter über das Display konfigurieren

Sie können über das Display Grundparameter des Messgeräts konfigurieren.

Die richtige Konfiguration der Grundeinrichtungsparameter des Messgeräts ist wichtig für genaue Messungen und Berechnungen. Auf dem Bildschirm „Basic Setup“ legen Sie das Stromversorgungsnetz fest, das vom Messgerät überwacht wird.

Wenn Standardalarme (1-Sek) konfiguriert wurden, und Sie nehmen danach Änderungen an der Grundeinrichtung des Messgeräts vor, werden alle Alarme deaktiviert, um eine unerwünschte Alarmauslösung zu verhindern.

HINWEIS
NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSER GERÄTEBETRIEB
  • Überprüfen Sie, ob alle Standardalarmeinstellungen korrekt sind, und passen Sie sie bei Bedarf an.
  • Aktivieren Sie erneut alle konfigurierten Alarme.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
Überprüfen Sie nach dem Speichern der Änderungen, ob alle konfigurierten Standardalarmeinstellungen immer noch gültig sind. Konfigurieren Sie sie bei Bedarf neu und aktivieren Sie die Alarme erneut.

  1. Navigieren Sie zu Maint > Setup.
  2. Geben Sie das Einrichtungspasswort (Voreinstellung ist „0“) ein und drücken Sie dann auf OK.
  3. Navigieren Sie zu Meter > Basic.
  4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Edit.
  5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
  6. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Edit. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf OK.
  7. Drücken Sie auf Yes, um die Änderungen zu speichern.

    Grundeinrichtungsparameter, die über das Display aufrufbar sind

    Werte

    Beschreibung

    Power System

    Wählen Sie die Art des Stromversorgungsnetzes (Leistungswandler) aus, an dem das Messgerät angeschlossen ist.

    1PH2W LN Einphasig, 2-Leiter-System, Phase/Neutral
    1PH2W LL Einphasig, 2-Leiter-System, Phase/Phase
    1PH3W LL with N Einphasig, 3-Leiter-System, Phase/Phase mit Neutralleiter
    3PH3W Dlt Ungnd Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, nicht geerdet
    3PH3W Dlt Crnr Gnd Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, starr geerdet
    3PH3W Wye Ungnd Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet
    3PH3W Wye Gnd Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet
    3PH3W Wye Res Gnd Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeerdet
    3PH4W Opn Dlt Ctr Tp Dreiphasig, 4-Leiter-System, offene Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff
    3PH4W Dlt Ctr Tp Dreiphasig, 4-Leiter-System, Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff
    3PH4W Wye Ungnd Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet
    3PH4W Wye Gnd Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet
    3PH4W Wye Res Gnd Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeerdet
    VT Connect

    Wählen Sie die Anzahl der Spannungswandler (SPW) aus, die am Stromversorgungsnetz angeschlossen sind.

    Direct Con Direktanschluss, keine Spannungswandler verwendet
    2VT 2 Spannungswandler
    3VT 3 Spannungswandler
    VT Primary (V)
    1 bis 1.000.000 Geben Sie den Primär-SPW-Wert in Volt ein.
    VT Secondary (V)
    100, 110, 115, 120 Geben Sie den Sekundär-SPW-Wert in Volt ein.
    CT on Terminal

    Geben Sie an, wie viele Stromwandler (STW) am Messgerät angeschlossen werden und an welche Klemmen sie angeschlossen werden.

    I1 1 STW angeschlossen an Klemme I1
    I2 1 STW angeschlossen an Klemme I2
    I3 1 STW angeschlossen an Klemme I3
    I1, I2 2 STW angeschlossen an Klemme I1 und I2
    I2, I3 2 STW angeschlossen an Klemme I2 und I3
    I1, I3 2 STW angeschlossen an Klemme I1 und I3
    I1, I2, I3 3 STW angeschlossen an Klemme I1, I2 und I3
    CT Primary (A)
    1 bis 32767 Geben Sie den Primär-STW-Wert in Ampere ein.
    CT Secondary (A)
    1, 5 Geben Sie den Sekundär-STW-Wert in Ampere ein.
    Sys Frequency (Hz)
    50, 60 Wählen Sie die Frequenz des Stromversorgungsnetzes in Hz aus.
    Phase Rotation
    ABC, CBA Wählen Sie die Phasendrehrichtung des 3-Phasen-Systems aus.
    A.Suppression

    Das ist der Mindeststrom, bei dem das Messgerät in Betrieb genommen wird. Das Messgerät kann so konfiguriert werden, dass es die Messung des induzierten/zusätzlichen Laststroms im Stromkreis ignoriert.

    5 bis 99 Wählen Sie den Schwellenstrom (Unterdrückungsstrom) in mA aus.
    HINWEIS: Der Standard-Unterdrückungsstrom beträgt 5 mA.
    CT Sequence *

    Wählen Sie die Stromwandlersequenz passend zur Verbindung mit dem Messgerät aus.

    HINWEIS: Der Standardwert der Stromwandlersequenz ist „I1 I2 I3“.*
    I1, I2, I3 3 STW in Reihe an Klemme I1, I2 und I3 angeschlossen
    I3, I2, I1 3 STW in Reihe an Klemme I3, I2 und I1 angeschlossen
    I3, I1, I2 3 STW in Reihe an Klemme I3, I1 und I2 angeschlossen
    I2, I3, I1 3 STW in Reihe an Klemme I2, I3 und I1 angeschlossen
    I2, I1, I3 3 STW in Reihe an Klemme I2, I1 und I3 angeschlossen
    I1, I3, I2 3 STW in Reihe an Klemme I1, I3 und I2 angeschlossen
    CT Polarity Correction *

    Wählen Sie den Stromwandler aus, dessen Polarität umgekehrt ist.

    HINWEIS: Der Standardwert für die Stromwandler-Polaritätskorrektur ist „None“.*
    None Keine der Stromwandlerpolaritäten ist umgekehrt.
    I1 Umgekehrte Polarität für den an Klemme I1 angeschlossenen Stromwandlers.
    I2 Umgekehrte Polarität für den an Klemme I2 angeschlossenen Stromwandlers.
    I3 Umgekehrte Polarität für den an Klemme I3 angeschlossenen Stromwandlers.
    I1, I2 Umgekehrte Polarität für den an die Klemmen I1 und I2 angeschlossenen Stromwandlers.
    I2, I3 Umgekehrte Polarität für den an die Klemmen I2 und I3 angeschlossenen Stromwandlers.
    I1, I3 Umgekehrte Polarität für den an die Klemmen I1 und I3 angeschlossenen Stromwandlers.
    I1, I2, I3 Umgekehrte Polarität für den an die Klemmen I1, I2 und I3 angeschlossenen Stromwandlers.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.