NHA2778906-13

Energiemessungen

Das Messgerät bietet umfassende bidirektionale Energiemessdaten über 4 Quadranten.

Das Messgerät speichert alle kumulierten Wirk-, Blind- und Scheinenergiemesswerte im nichtflüchtigen Speicher:

Das Messgerät liefert sowohl die Energie pro Phase als auch die Gesamtenergiewerte.

Gesamtenergie:

  • kWh, kVARh, kVAh (geliefert)

  • kWh, kVARh, kVAh (empfangen)

  • kWh, kVARh, kVAh (geliefert + empfangen)

  • kWh, kVARh, kVAh (geliefert – empfangen)

Energie pro Phase:

  • kWh1, kWh2, kWh3, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (geliefert)

  • kWh1, kWh2, kWh3, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (empfangen)

  • kWh1, kWh2, kWh3, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (geliefert + empfangen)

  • kWh1, kWh2, kWh3, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (geliefert – empfangen)

HINWEIS: Basierend auf der Energieskala-Auswahl werden bei einem Überlauf der Energieparameterwerte kWh, kWh1, kWh2, kWh3, kVARh, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (geliefert) oder kWh, kWh h1, kWh2, kWh3, kVARh, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (empfangen) bei 999,99 alle Energieparameterwerte zurückgesetzt.

HINWEIS: Die Energie pro Phase wird auf der MMS ausschließlich für die 3PH4W-Konfigurationen (3PH4W Opn Dlt Ctr Tp, 3PH4W Dlt Ctr Tp, 3PH4W Wye Ungnd, 3PH4W Wye Gnd und 3PH4W Wye Res Gnd) angezeigt. Bei anderen Konfigurationen wird die Energie pro Phase nicht auf der MMS angezeigt und wird über die Kommunikationsschnittstelle als „0“ abgerufen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.