NHA2778906-13

Steuerspannung (Hilfsspannung)

 

A

250-mA-Sicherung

 

L+ und L- sind nicht polarisiert. Bei Verwendung einer Wechselspannungsversorgung mit Neutralleiter ist der Neutralleiter an die Klemme L- des Messgeräts anzuschließen.

An L+ ist stets eine Sicherung anzuschließen. L- ist bei Anschluss eines ungeerdeten Neutralleiters an die Steuerspannung abzusichern. Bei Verwendung eines Steuerspannungstransformators ist sowohl die Primär- als auch die Sekundärseite des Transformators abzusichern. Die Sicherungen bzw. Leistungsschalter müssen für die Anlagenspannung und den vorhandenen Fehlerstrom bemessen sein.

     

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.