NHA2778906-13

Anwendungen für Relaisausgänge

Relaisausgänge können für die Nutzung in Schaltanwendungen, z. B. für die Bereitstellung von Ein-/Aus-Signalen zur Schaltung von Kondensatorbatterien, Generatoren und anderen externen Geräten und Anlagen, konfiguriert werden.

Verdrahtung der beiden Digitaleingänge und des Relaisausgangs

A

Überstromschutzgerät

B

Relais 1 (70, 71), Relais 2 (73, 74)

C

Frittspannungsausgang (56, 57)

D

Digitale Statuseingänge (40, 42, 57)

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.