NHA2778906-13

Quadrantenbasierter VARh

HINWEIS: Nur zutreffend für die Messgerätmodelle PM2220/PM2230

Quadrantenbasierte Blindenergiewerte sind nur über eine Kommunikationsschnittstelle verfügbar. Diese stehen auf dem Messgerätdisplay nicht zur Verfügung. Diese Blindenergien gelten für die Quadranten Q1, Q2, Q3 und Q4.

Über eine Kommunikationsschnittstelle werden quadrantenbasierte Blindenergiewerte wie folgt aufgezeichnet:

  • Q1 (00 bis 90 Grad) = Q1 VARh , Del

  • Q2 (90 bis 180 Grad) = Q2 VARh , Del

  • Q3 (180 bis 270 Grad) = Q3 VARh, Rec

  • Q4 (270 bis 360 Grad) = Q4 VARh , Rec

Wenn der Energiewert gelöscht wird, werden alle quadrantenbasierten VARh-Werte gelöscht.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.