NHA2778906-12

Display-Überblick

Über das Display (integriert oder abgesetzt) können Sie verschiedene Aufgaben mit dem Messgerät ausführen, wie z. B. Einrichten des Messgeräts, Anzeigen von Datenbildschirmen, Quittieren von Alarmen oder Durchführen von Rücksetzungen.
 

A

Navigationssymbole oder Menüoptionen

 

B

Benachrichtigungsbereich rechts

 

C

Bildschirmtitel

 

D

Benachrichtigungsbereich links

 

E

Cursor

     
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?