NHA2778906-13

Momentaufnahme

HINWEIS: Nur zutreffend für die Messgerätmodelle PM2220/PM2230

Das Messgerät unterstützt die Aufzeichnung von Momentanwerten über die Momentaufnahme-Funktion mithilfe einer MMS. Auf dieser Seite können die Werte für Spannungsmittelwert (Vavg), Strommittelwert (Iavg), Gesamtleistung (Ptot) und gelieferter Energie (E Del) erfasst werden. Die Aufzeichnungszeit wird durch die für die Momentaufnahme-Funktion eingestellte Zeit festgelegt. Diese Einstellung kann über eine MMS oder ION Setup konfiguriert werden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.